查看: 555  |  回复: 0
【商业】SD NAND(贴片式TF卡)性能体验及应用

主题

回复
发表于2024-05-08 18:26:51 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  SD NAND【商业】

  外观

  NAND与TF卡的区别

  雷龙CS SD NAND(贴片式TF卡)性能体验及应用

  最后

  SD NAND

  外观正反示意图

  

  NAND与TF卡的区别

  什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡…等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。

  为什么SD NAND 和 TF卡 之间有这么大区别呢?

  因为 SD NAND是为内置存储而生,是焊接在PCB板上的,是针对工业级应用的产品,要求品质稳定、一致性高、使用稳定性高、同时尺寸也小。

  而TF卡主要是针对普通消费者,品质和一致性、使用稳定性等相对要求不高,再加上国内鱼龙混杂的市场环境,导致内置存储用TF卡的品质风险高。

  NAND Flash产品的一个特质就是它的品质并不是0和1这么简单,有些品质隐患是使用一段时间之后才被发现,如果这个产品已经销往海外,处理起来会变得异常麻烦。

  使用SD NAND可以为客户产品带来整体品质的提升,提供确定性,是客户产品良好品牌和口碑的稳定基石。

  而使用TF卡时,产品整机不可控因素会增高,比如常见的卡座老化松动、TF触点氧化、TF卡遗失、抗震性能减退等等。

  综上所述,虽然SD NAND与TF卡使用的协议相同,但从外观到内在都有区别。正在使用TF卡的客户需要提升产品稳定性及耐用性时,SD NAND 是绝佳选择。

  PS. TF卡用户切换SD NAND时只需要更改原有PCB上卡座位置的线路,驱动程序无需改动。

  雷龙CS SD NAND(贴片式TF卡)性能体验及应用

  参照:雷龙CS SD NAND(贴片式TF卡)性能体验及应用 (longsto.com)

  前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。

  从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。

  而就存储容量看,主流容量:128MB/512MB/2GB/4GB/8GB。

  详细信息参见下表所示:

  芯片及转接板的外观如下图所示。

  对普通用户来讲,受贴面焊的限制,还是选取厂家的产品比较方便,其测试卡的成品形式见下图所示。

 

  下面再来看一看具体的测试过程。

  1.电脑上的测试

  大容量存储介质:

  首先将测试卡插入USB转换器上,以连接电脑的USB口,见下图所示。

  在正常的情况下,会在电脑上呈现出一个虚拟的U盘设备,其容量会因芯片的容量而改变。

  在向U盘写入文件后,其测试效果如下图所示,这说明其读写性能正常。

  2.FPGA板测试

  基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH): http://www.longsto.com/news/69.html