查看: 378  |  回复: 0
SFP56:经典的现代演绎

主题

回复
发表于2024-05-21 15:58:29 | ip属地:广东 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

多年前,光模块制造商推出了SFP封装,其主要优点是尺寸紧凑,可提高电信设备的端口密度。如今,得益于PAM4技术和增强型封装(缩写为 SFP56),具有与SFP封装相同物理尺寸的光模块已经可以实现50G数据速率。


了解单通道50G

我们已经听说过200G、400G、800G,甚至可能还在考虑更高的数据速率,那么为什么我们现在才谈论50G呢?因为对带宽的需求促使业界尽快达到更高的数据速率,这导致了多通道光模块的引入,以往都用2×25G来实现50G。只有在技术成熟后,业界才会考虑单通道光模块的可能性。


工程师总是试图为网络设计者和服务提供商找到更具成本效益的解决方案。多通道模块已经展示了其性能,而更紧凑、更便宜、功耗更低的单通道版本50G的出现,也是大势所趋。


 


50G SFP56有机会将现有SFP28链路的数据速率提高一倍。SFP56优化结构最大限度地减少了插入损耗和串扰,并且该解决方案向后兼容现有的SFP+和SFP28端口。


这些产品的主要应用包括服务器到交换机和交换机到交换机的50G以太网连接,以及未来的5G无线应用。


什么是SFP56

自NRZ模块首次推出已经过去很长时间,但需求仍在上升,PAM4 QSFP-DD模块的开发也早已开始,并在小尺寸的高密度数据速率方面处于领先地位。SFP56是一种小型封装,它采用了以前仅在高密度光模块中使用的新技术,其诀窍是降低通道数,以更适合之前的SFP封装。与其他光模块在少数光线路上使用PAM4调制技术不同。SFP56采用25G NRZ电信号,在单波长上进行PAM4调制,以实现50G PAM4调制光信号。可能会出现一个逻辑问题,如果这种新技术甚至与较旧的SFP变体(SFP+/SFP28)具有某些相似性或可互换性,那么在这种情况下,SFP56模块与较旧的SFP端口兼容。但对于设备来说,要充分利用PAM4上的50G数据速率必须使用特殊类型的交换机。值得庆幸的是,大多数现代设备已经在其ASIC中内置了50G SerDes。向后兼容性也是可能的,您可以在专门设计用于50G模块的端口中轻松使用SFP+或SFP28模块。


简而言之,您可以将这项新技术称为旧式SFP+封装使用的新技术。但在如此小的尺寸内,它提供的数据速率是以前使用的SFP28模块的两倍,这反过来又将为数据中心和5G基站提供更高的带宽。


易飞扬50G SFP56光模块

易飞扬有丰富的符合下一代5G网络的50G SFP56产品线。已经量产的下一代具有先进性的5G前传光模块包括:

 







结论

50G SFP56为我们展示了单通道、单波长技术的潜力。出于对经济高效解决方案的渴望,工程师不仅见证了多通道模块的性能,而且现在正在拥抱更紧凑、更具成本效益且节能的单通道版本50G。50G SFP56以其优化的结构和向后兼容性为特点,提供了将现有SFP28链路的数据速率提高一倍的机会。其应用扩展到服务器到交换机和交换机到交换机50G以太网链路等关键连接,以及它在塑造5G无线应用未来格局中的作用。


最后,从引入SFP封装到先进的SFP56封装的历程,重塑了行业对速度、效率和突破可能界限的承诺。50G SFP56及其技术有望改变数据传输的方式,在新旧电信技术之间架起一座无缝桥梁。