查看: 231  |  回复: 0
​LOTO示波器软件新增导览功能
LOTO
69
主题
9
回复
发表于2024-05-28 10:59:38 | ip属地:陕西 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

新版本的大部分型号LOTO示波器的上位机软件我们改成了导航工具条方式。原来的方式是把所有功能都显示在不同的标签页中,这样的优点是非常快捷方便,基本上用鼠标一两次点击就能直达想要的功能设置。但是缺点是不熟练的客户可能记不住各种功能的标签位置在哪里,反而变得不快捷。为了适应大部分初学者客户的操作习惯,我们在新版本的上位机软件上改变了显示方式,将所有功能分类整理,用导览的方式展示,这样更方便不熟悉的客户通过导览找到各个功能的入口。同时,随着LOTO示波器软件的功能越来越多,这种导览的方式能容纳更多的新功能。


 



逻辑分析仪和信号发生器是单一的功能,所以从这个导览条点击之后,会直接在右侧的“其他功能”标签显示对应的功能设置页面。


 


 


对于复合功能而言,比如后面的“示波器”,“非标功能”等,点击后会弹出导览页面供我们选择具体要使用哪个功能,通过点击具体的功能按钮,才会打开对应的功能设置页面。



 

 



如果我们使用比较多的示波器功能,并且需要频繁切换,那么上面的导览方式就显得有点麻烦,每次操作都要先进入导览,再具体选择一遍功能。为了消除这样的不便,我们增加了前进后退按钮,可以快速切换之前在导览时打开过的示波器具体功能页面,如下图所示: