查看:
843
|
回复:
0
|
晶振怎么测量好坏
|
YXC扬兴晶振1
22
主题
0
回复 |
1#
电梯直达
怎么测量晶振好坏
晶振是现代电子技术中常用的元器件之一,因此如何判断晶振的好坏成为了电子工程师需要掌握的重要技能之一。本文将介绍一些简单的方法,帮助大家判断晶振的好坏。
一、外观检查 首先,我们可以通过外观检查来初步判断晶振的好坏。正常的晶振外观应该是整齐、光滑、无裂纹、无氧化等现象。如果晶振外观不整齐,表面有明显的划痕或者裂纹,那么这个晶振很可能已经损坏了。另外,如果晶振表面有明显的氧化现象,那么也说明晶振可能已经老化或者损坏。 二:ABA (交叉验证)测试,看问题是否随晶体。 三、测量阻抗 我们还可以通过测量晶振的阻抗来判断其好坏。对于YXC的晶振来说,测试晶振单体信号脚1,3对地脚有没有短路,正常的是开路,在电路板上表现为阻抗很大,通常是几MΩ左右,判断为正常 四、测量输出波形 其次,我们可以通过测量晶振的输出波形来判断晶振的好坏。一般来说,晶振的输出波形应该是正弦波或者方波。如果晶振输出的波形不是正弦波或者方波,而是一些奇怪的波形,那么就说明晶振可能已经损坏了。此外,如果晶振输出的波形幅值过小或者过大,也说明晶振可能存在问题或者是在电路上的匹配性不好,需要重新评估匹配电路,需要注意的是KHZ有时需要使用其他专业设备来判断是否起振。 五、在电路板上不起振,更换电容或者去掉电容看是否会重新出现波形 最后,如果以上方法都不能确定晶振的好坏,那么就说明原来的晶振存在问题。 总结 以上是几种常用的判断晶振好坏的方法,我们可以根据实际情况选择合适的方法来判断晶振的好坏。在实际工作中,我们应该注意保护好晶振,避免机械损伤、静电击穿等情况的发生,以确保电路的稳定性和性能。 |
|