查看: 8770  |  回复: 9
参赛作品《智能机器狗》

主题

回复
发表于2017-06-14 20:53:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):孙自刚


2. 单位或学校名称(必填项):长春理工大学


3. 当前职务或职称(必填项):学生


4. 参赛作品的名字(必填项):智能机器狗


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):通过LD3320语音识别模块进行人机交互。对毛绒玩具进行改造,变成一个可爱的智能的小狗狗。可以和她对话、聊天,可以让它讲故事、播放音乐等等。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):LD3320


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

  

上图毛绒玩具是买的,从后面开了个口子将电路板放进去。由于SD卡在后期需要往里面增减音乐,所以没有使用原来电路板上的SD卡接口,又外接了一个SD卡模块。


2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

    研究背景嘛,就是送给我女朋友的情人节礼物咯~~~  身为一个电子党,七夕的礼物怎么能不是自己做的萌萌哒宠物呢?  功能嘛  玩具,市场前景,毕竟DIY,略贵,总体成本大约200元左右。在淘宝上比上不足,比下有余。算是中端的吧。


3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

     趣味性,本身就是玩具,很嗨皮的。  创新型,看张嘉佳的《从你的全世界路过》时得到的Idea。  实用性,貌似没有。。。。。。。  创新点,可爱!!



二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

原理图、PCB.zip 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

       本作品主要使用了LD3320这款非特定语音识别芯片,他可以通过拼音设置要识别的语音,因此大大减低了开发的困难度。 具体工作过程为LD3320识别出语音后,通过中断引脚通知STM32,而后主函数循环,读取寄存器的值,得到最优的识别结果。而后移植FAT32文件系统,将MP3文件放到sd卡中交由STM32读取。将读取的数据填充到LD3320语音播放的FIFO中进行语音播放。因此人机对话只能是预先设计的对话内容。



四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

stm32f103c8t6  *1     http://www.szlcsc.com/product/details_9243.html   备注:  芯片建议买立创的,可以保证是正品,不然会出现各种各样的bug。

LD3320 语音识别芯片 *1 

扬声器 *1 

其他阻容若干。



五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

LD3320源码.zip 

   


   上面是声音识别流程图,摘自《LD3320开发手册》

 

    上面是声音播放流程图,摘自《LD3320开发手册》

   

其他的就是对话的UI了, 代码很简单,一看就明白


 

判断当前识别的是哪句话,然后播放对应的语音。    case 2 case3分别+10 +20 是因为音乐和故事这两部分统一命名。音乐是10-19  睡前故事是20-29.


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。

https://v.qq.com/x/page/g0541wz0uz7.html


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。


  虽然这个作品没有大牛们的作品的科技性高,实用性大。但是感觉还是很有趣的。另外由于在电赛后才做,所以时间有些紧张,好多想法创意都没有加上,比如联网到云端,运用大数据,进行更高级别的对话。不想现在只能进行特定的对话。还有手机通过云端控制狗狗,让它起到闹铃时钟备忘录之类的功能。

   调试的时候也出现了很多bug,比如串口出现问题,TX脚必须连接个东西才不会被卡死,软件没问题因为是我一直用的,硬件也没有东西。最后只能重建工程解决了。还有SD卡初始化,也挺麻烦的,还有移植FAT32文件系统等等。。。

  作品的未来规划嘛,继续做下去,完成我心中的想法喽

   建议嘛,立创商城必须赞一个,没买到假货。 电赛的时候用stm32芯片,队友淘宝买的,使用的时候各种bug,全是假货,最后我又从已经焊到其他地方的从立创商城买的芯片吹下来焊到电赛作品上,问题解决!!




主题

回复
发表于2017-08-28 09:19:26   |  显示全部楼层
8#
眼睛灯光的位置都没有调整好,不怕你女朋友扁你吗