查看:
21054
回复: 17 |
参赛作品《STM32桌面万年历》
|
|
发表于2017-06-17 12:09:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):戴旭文 2. 单位或学校名称(必填项):沈阳航空航天大学 3. 当前职务或职称(必填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):STM32桌面万年历 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 使用48脚STM32F103C8T6和12864液晶屏,设计一款桌面万年历,可实现年、月、日、时、分、秒、周、农历、温度的显示,可通过卫星授时校准时间。 使用STM32内置的RTC可得到时间,然后通过一套复杂的算法得到农历和周历。STM32的AD转换脚外接NTC热敏电阻,通过二分法查表的方式可得到准确度0.1℃的温度值。 系统可连接GPS模块(选配),每隔24小时自动获取卫星授时,校准当前时间。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103C8T6 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): LCD12864液晶屏 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 创新点1:实现了低速度低容量MCU产品公历转农历的算法。 STM32在功能上能满足大部份对速度要求不高的应用场合的要求,且价格低廉,开发工具普及程度高,是目前应用最多的MCU之一。本作品使用STM32实现从1901年到2099年199年公历日到农历日及星期的转换方法,并向读者提供完整的C语言程序。 农历与公历不同农历把月亮绕地球一周作为一月。因为月亮绕地球一周不是一整天,所以农历把月分为大月和小月,大月30天,小月29天。通过设置大小月,使农历日始终与月亮与地球的位置相对应。为了使农历的年份与公历年相对应,农历通过设置闰月的办法使它的平均年长度与公历年相等。农历是中国传统文化的代表之一,并与农业生产联系密切,中国人民特别是广大农民十分熟悉并喜爱农历。 NTC热敏电阻是利用半导体材料制成的温度敏感元件,其电阻值会随着温度的升高而变小,又称负温度系数热敏电阻器。NTC系列热敏电阻已广泛应用于家用电器产品中,以达到自动增益调整、过负荷保护、温度控制、温度补偿、稳压稳幅等作用。这种具有负温度系数特性的热敏电阻稳定性好、响应快、寿命长、成本低,广泛应用于温度控制系统。 相比于单总线的18B20来说,NTC不但价格便宜,准确度也高。 趣味性:使用单片机做万年历已经数见不鲜了,每年很多在校学生课程设计、毕业设计都有做的,都很粗糙,理论性欠佳。作者我想从专业性角度,给大家做个示范,完美完成从单片机爱好者到单片机工程师的角色转换。对于一款电子产品,每一个细节都值得深入探究。 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 1、公历转农历的算法实现。 实现公历与农历的转换,一般采用查表法,按日查表是速度最快的方法,单片机寻址能力有限,不可能采用按日查表的方法。除按日查外,我们可以通过按月查表和按年查表的方法,再通过适当的计算,来确定公历日所对应的农历日期。本文采用的是按年查表法,最大限度地减少表格所占的程序空间。 2、公历转星期算法实现 星期制度是一种有古老传统的制度。据说因为《圣经·创世纪》中规定上帝用了六 天时间创世纪,第七天休息,所以人们也就以七天为一个周期来安排自己的工作和生 活,而星期日是休息日。从实际的角度来讲,以七天为一个周期,长短也比较合适。所 以尽管中国的传统工作周期是十天(比如王勃《滕王阁序》中说的“十旬休暇”,即是 指官员的工作每十日为一个周期,第十日休假),但后来也采取了西方的星期制度。 基姆拉尔森计算公式 3、使用二分法精确获得NTC采集的温度值。 购买NTC热敏电阻的时候,厂家会给一份表格,每隔1摄氏度会给出一个标准阻值。 由生产厂家给的标准数据表可以看出,NTC热敏电阻阻值会随着温度的升高而变小,如下图所示:
通过折线图可以看出,随着被测温度升高,热敏电阻阻值减小,线性度不好。 表1的第三列为热敏电阻与定值电阻分压之后的比率,其换算公式为: ADC=(R_NTC)/(R_NTC+R_FIXED)*4096 注:对于12位的AD转换来说,输入电压值最高为3.3V,最低为0V,当输入3.3V时,ADC转换后的值212=4095,当输入0V时,ADC转换后的值为0。如下图所示,热敏电阻与1.5K定值电阻分压之后曲线(下图浅绿色),在常温环境下,线性度已经好了许多。 由热敏电阻与定值电阻分压的比率公式: 从上图可以看出,如果需要测常温的话,10K的分压电阻比较合适;如果需要测量高温的话,1K的分压电阻比较合适。我做的系统需要测量常温,所以选取10K分压电阻。没有一种恰到好处的阻值能够适用于所有的温度区间,只能说在不同阻值的分压电阻适合不同的温度区间段。 做实际项目要求的精度更高,怎样才能将误差降到最低?答案是尽可能的提高分段数量。论文作者将曲线分成了10段,每小段近似为曲线。我将曲线分为160段,每一摄氏度分一段,然后每小段近似为直线,这样一来精度大大提高。 二分法,又称分半法,是一种方程式根的近似值求法。对于区间[a,b]上连续不断且f(a) ?f(b)<0的函数y=f(x),通过不断地把函数f(x)的零点所在的区间一分为二,使区间的两个端点逐步逼近零点,进而得到零点近似值的方法叫做二分法(bisection)。 1)如果要求已知函数 f(x) = 0 的根 (x 的解),那么 2)先要找出一个区间 [a, b],使得f(a)与f(b)异号。根据介值定理,这个区间内一定包含着方程式的根。3)求该区间的中点m=(a+b)/2,并找出 f(m) 的值。 4)若 f(m) 与 f(a) 正负号相同,则取 [m, b] 为新的区间, 否则取 [a, m]。 5)重复第3步和第4步,直到得到理想的精确度为止。 三、硬件部分的描述 作品分为底板和STM32核心板。核心板为DIP40封装,引脚兼容传统3.3V的51单片机。 STM32的PB0~PB7连接LCD12864的D0~D7,剩下的RS、RW、EN也接到STM32普通IO口上。 温度采集部分,默认连接NTC,同时预留DS18B20位置和红外接收头的位置。 STM32的串口2(PA2、PA3)预留,可连接GPS模块,实现卫星授时功能(预留)。 第1版程序:实现了万年历的功能部分,包括12864显示年、月、日、时、分、秒、农历、周历,温度从18B20获取。 未实现功能:调整时间、ADC转换、二分法转换NTC温度、GPS模块卫星授时 第2版程序:增加了串口2调整时间、ADC转换、二分法转换NTC温度功能。 串口调整时间软件如下图:
四、材料清单(BOM列表) STM32F103C8T6:http://www.szlcsc.com/product/details_9243.html 32.768K晶振:http://www.szlcsc.com/product/details_94423.html 8M晶振:http://www.szlcsc.com/product/details_113035.html 五、作品演示 作品的功能展示视频已经上传,地址为https://v.qq.com/x/page/c0540qry6wi.html 六、总结 首先,感谢立创商城能够提供我们这么好的一个展示平台,嵌入式的学习向来不是纸上谈兵,只有实践才能出真知,对于像我们这样,刚刚踏入嵌入式领域学习大门的新手来说,任何一次实际的操作、设计,都是我们学习的过程,在本次设计中,遇到了很多问题,比如开机上电复位时热敏电阻未就绪,导致度数错误等等,在老师和师兄们的帮助下,总算是踩点完成了制作。 最后,衷心祝愿嘉立创越办越好! |
|
发表于2017-06-17 13:19:23
|
显示全部楼层
2#
欢迎参与!
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|
发表于2017-07-19 14:45:41
|
显示全部楼层
13#
楼主DIY 能力很强,基本快完成了。 下一步,期待视频的演示了。 |
|