查看:
7398
|
回复:
5
|
参赛作品《自供电无线温度传感器》
|
Yuri1900
1
主题
1
回复 |
发表于2017-06-18 21:55:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 尤磊 2. 单位或学校名称(必填项): 陕西科技大学 3. 当前职务或职称(必填项): 助理工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 自供电无线温度传感器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 传感器网络作为物联网的底层核心和感知前端,在实际应用中要求能够长时间连续工作,但是基于电池的有限能源供给严重限制了其灵活设计和长期部署,成为许多领域中影响其应用的重大挑战。能量收集技术使得节点可以从环境获取能量给自身充电,为延长网络寿命提供了一个有效的技术手段。本作品设计了一种基于nrf24l01 的无线温度传感器网络节点,结合基于ADP5091 的多源环境能量收集技术,形成了一套完整的带能量补充的微功耗传感器节点。通过压电作为能量收集前端,实现环境能量的收集和累积存储并驱动温度传感器节点运行。该节点体积小,自治工作时间长,可以广泛用于环境和结构监测等领域。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): stm32f103 stm32l052 nrf24l01 电阻电容 cc1101 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): adp5091 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。在设计中,采用STM32单片机进行2.4G芯片编程,实现无线通讯,采集0~800度的热电偶信号,每1S传输一次,实现温度信号的实时传输,达到通讯稳定,温度采集精度达到0.1度。针对电池供电问题本作品希望通过收集环境当中的微弱能量,比如(振动,温差,光能),对传感器节点进行供电。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 该作品主要应用在工业温度远距离无线监测上 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 检测旋转物体的温度信号,使用3V电池供电,采用TI公司低功耗MSP430AFE253单片机,CPU本身集成了3个通道的24Bit的ADC,使用集成的ADC通道,2个通道采集热电偶信号,一个通道采集冷端补偿信号,CPU进行冷端补偿计算,计算好的温度信号,通过2.4G无线通讯方式,发送给Manager;Manager采用STM32F103RCT6,通过2.4G无线模块,接收到信号后,通过网口发送给测控系统。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/q0537k60l1z.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 这是1.0板,无线供电的板子还没有做好,第一轮预选赛是做不出来了,后面准备选个合适的壳子,然后把压电片放进去,收集机器的振动能量用于给锂电池充电。 希望主办方能把这个比赛继续办下去,让我们工程师之间能够相互学习交流 用心生活
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-19 09:22:09
|
显示全部楼层
2#
欢迎参与! 无源、无线网络传感器? 期待楼主的佳作
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|