查看: 16092
回复: 10
基于物联网的智能鱼缸
红叶v石楠
1
主题
5
回复
发表于2016-10-28 21:13:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

基于物联网的智能鱼缸


一、前言

1.作品背景

随着我国经济的发展和人民生活水平的大幅度提高,人们的生活品位越来越高,环境的个性化,环保化也越来越受到人们的重视,与之相关的休闲、居家装饰等行业相应地日显蓬勃发展之势。而一个生机盎然、苍翠欲滴的鱼草水族箱不但可以给人带来无比宽松舒适的美感,更能调节居室环境,使人寻回那久违的绿色、鲜活的鱼类,让大自然的美景在自己的身边长存。因此鱼缸深受人们的喜爱,但由于人们缺乏养护的技艺或者是由于时间原因不能及时进行养护,往往好景不长,最后的结局多是草桔鱼亡

针对鱼缸的养护问题,市场上也陆续出现了各种控制鱼缸水温、排水、充氧和照明的设备,如过滤器、加热器、加氧泵等改善水质的设备。但是由于产品繁多。功能不统一,而且大多是非智能化的,功能使用不灵活、不方便,整体性能也无法得到提升。

 

2.作品设计方案

通过对目前市场上的鱼缸控制设备的应用现状的分析,我们提出了一种鱼缸智能控制系统的设计方案。该设计的主控芯片采用STM32,集多种控制功能于一体,包括智能温控系统,智能换水系统,智能供氧系统,智能喂食系统,智能照明系统和智能显示系统。系统通过WiFi模块连入互联网,实现手机app远程监控鱼缸的温度,照明,喂食,和换水,并可以通过显示屏获得鱼缸温度和上次投喂换水的时间。

 

3.作品功能介绍

(1无线远程控制。用户可以通过手机端软件对鱼缸装置进行远程操控。

2本地控制。用户在家时,可以通过鱼缸上的按键,来对鱼缸进行操控。

3智能温控系统。通过对鱼缸水温监测,当水温低于设定温度时,系统将自动加热,实现智能控制水温。

4智能换水系统。通过手机控制端软件对换水装置进行远程控制,来实现换水,也可以通过软件设置换水时间,当到达设定时间,系统将自动完成换水工作。

5智能水位控制系统。设定水位范围,系统通过水位传感器,检测鱼缸水位,当水位低于设定最低值时,系统将自动加水。

6智能供氧系统。手机控制端设定工作时间段,当达到设定时间,系统启动供氧功能,完成供氧。

7智能喂食系统。通过手机端软件,设置喂食时间和食量,当达到设定时间,系统将自动完成喂食,并记录喂食时间,以免遗忘或重复喂食。

(8)智能照明系统。当光线较暗时,通过手机端软件打开照明装置,不仅能够增加观赏效果,还能有利于水中植物进行光合作用。

(9)显示系统。通过鱼缸显示屏,观察当前时间,鱼缸温度,上次投喂时间和换水时间。投喂次数和设定温度。

10控制键盘。在鱼缸旁边时,可以不使用手机端来控制,通过按键来实现换水,喂食,照明,供氧,设置温度,设置水位等功能。

 

4.创新特点

(1)操作简单,可控性好。用户通过手机端软件远程对鱼缸操作控制,系统也及时向用户反馈信息,方便且不受时间地域限制。

(2)自动化程度高。本系统可以通过本身的一些设置,自动进行加水,换水,温控,喂食等,减少人工操作。

(3)提高喂养科学性。通过系统设置,较精确的控制水温水位,喂食量,换水时间,照明等,来优化鱼生存环境,更科学的喂养。

(4)针对性强。本作品针对市场现有鱼缸缺点及家庭喂养的困扰,专门设计此系统。

 

5.作品实用性

采用智能控制鱼缸替代普通鱼缸,可以节约人工管理的繁琐。从被动的管理转化为宏观的控制,同时可在人员不在的情况下,根据手机APP来控制充氧、加水换水和照明等设备的启动和停止,达到节能效果。对于大型水族馆,可以节约大量人力;对于普通家庭,可以提高普通家庭居家养鱼的科学性。

我们所设计的基于物联网的智能鱼缸系统,主控芯片采用STM32,实现定时定量喂食,水温水位的自动控制,定时换水,显示等。系统体积小,重量轻,自动化程度高,操作简单,能够实现科学、自动喂养。通过手机APP,进行运行效果良好,设计比较完善。

 

二、工作原理

1.主控系统

作品采用一块STM32作为主控系统,处理接收到的数据,来控制抽水机,步进电机,鱼缸专用加热棒,加氧器,显示屏等外围设备。检测鱼缸状态显示在屏幕上并传送给WiFi模块,传输到手机端。

 

2.无线远程控制

   系统通过WiFi模块连入互联网,再通过手机app如图1)实现对鱼缸的远程控制,并随时随地观察鱼缸状况,让我们不再担心喂食,换水,照明,温度等问题。

          图1手机APP示意

 

3.智能温控系统

温控系统硬件采用ds18b20温度传感器采集鱼缸内实时水温,软件采用PID算法,将采集温度与设置好的温度进行对比,控制加热棒,来实现精准温控。

 

4.智能换水及水位控制系统

通过水位检测器检测水位,当鱼缸中水位低于预定值时,系统发出信号,继电器导通,开关闭合,向鱼缸内补水,水位达到设定值时,停止补水(如图2)。远程控制智能换水,换水启动两个抽水机,一个抽水,一个补水,来达到换水的效果。 

      

         图2换水装置示意图

 

5.智能供氧系统

   通过手机APP开启和关闭供氧功能,方便简单。也同时对水进行过滤,达到干净卫生的效果。

 

图3加氧过滤装置示意图


6.智能喂食系统

在鱼缸中装置自动喂鱼器(如图4),它包括饵料盒、定量投饵器、步进电机,其中的饵料盒分成上部储料盒和下部滑槽,定量投饵器与步进电机连在一起,步进电机再与移动控制端连接,这时就可以设置定时喂食或远程控制喂食并控制食量。

  

    图4自动喂食器示意图

 

7.智能照明系统

鱼缸内不仅仅有鱼类,同时会有植物。光是植物健康生长的必要因素。在光线较暗和夜晚时,通过手机端软件开启照明装置,不仅利于鱼的生长,同时达到观赏效果(如图5)。同时该鱼缸还有雾化功能,不仅能够增加鱼缸的美感,还能空气加湿,优化生活环境。

 

       图5:智能照明图 

8.显示系统

显示屏采用1602(如图6),显示分三个界面,第一个界面显示当前时间和水的温度,第二个界面显示上次换水时间和投喂时间,第三个界面显示投喂次数和设定水温。


图6LCD1602显示屏

 

9.控制键盘

单纯的手机端操控是不足以完全的实现智能化、便捷化的,所以我们加入控制键盘(如图7),在家中完全可以摆脱手机,通过按键来操作控制,方便快捷。 

 

图7:控制键盘

 

三、作品结构

1.硬件设计

1.1 作品系统方块图

 

图8:系统方块图

 

1.2 单元电路设计

 1.2.1控制电路

 继电器控制电路,分别控制照明,换水,温度,加氧等。

 

图9继电器控制电路图

 

 1.2.2 智能喂食系统电路

智能喂食系统采用四线双极性步进电机,驱动电路如下


图10:喂食系统步进电机驱动电路图

 

 

1.2.3  WiFi模块及其电源电路 

 

11WiFi模块电路

12WiFi模块电源电路

 

1.2.4 显示屏电路图 

      

        图13:显示屏电路

 

1.2.5 控制键盘电路

 

        图14:控制键盘电路

 

2.软件设计与实现

软件程序流程图

 

图15:流程图

四、使用说明


1.手机端登录功能说明



2.登录之后,进入软件主界面



3.APP功能选择


4.键盘功能选择

 在没有手机的状态下,可以通过按键操作,来实现功能。


五、效果展示



六、实物图材料清单

stm32f103zet6WiFi模块,液晶1602,继电器,DS18B20,三极管8050,电容,Led灯,电阻,IB1205LS-1W电源模块,

超声波模块,微型抽水机,水管,加热棒



立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2016-10-29 09:25:45   |  显示全部楼层
3#

作品不错,APP界面很好!

楼主如何开发的? 用什么平台?