查看:
8703
|
回复:
9
|
静电防护及监控系统
|
ph1990
2
主题
8
回复 |
发表于2017-06-21 18:44:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. 参赛者姓名:彭鸿 2. 单位或学校名称: 3. 当前职务或职称:工程师 4. 参赛作品的名字:防静电智能监控系统 5. 简要陈述您的idea和作品:随着电子产品中电路集成度越来越高,芯片集成度越来越高,封装越来越小,工作电压越来越低,元器件对静电越来越敏感。特别是电子厂,手机,电脑,平板等消费类电子产品在生产过程中受环境静电影响越来越大,控制生产过程中产生的各种静电越来越重要。而生产环境中的静电监测,监控;设备静电及设备漏电状况史诗监测非常困难,且工作量十分巨大。因此本设计出一套实时监控环境(设备)静电状况,人体静电放电情况系统孕育而身,它能实时监控生产环境中设备,操作台面,人体带电情况,并将采集到的数据上传电脑实时显示,便于工厂管理人员实时查看,环境中静电状况。做到实时监控,实时处理,全局把控,大大减小工作量,提升产品生产良率的效果。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F030芯片,TL431A,LM2940,LM339 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): CA3140,LV595,HC589,TLC2272,OPA2317 一、作品简介
1.整体外观 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 整体硬件架构: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 主板原理图较为简单,主要是STM32f030单片机和一些外围接口电路,如SPI接口,使用一拖多的方式实现,便于插接多块检测电路,oled接口,单片机AD使用LP2981单独供电,红外开关传感器接口 电源模块电路,使用L7981芯片,输出3.3V,最大3A电流,足够带动后级负载 主板及电源板PCB及实物
手圈接地检测功能板,主要用于检测产线操作人员人体接地状况,用于人体实时释放静电,人体电阻接地电阻控制在35M欧,正负10%以内 手圈接地检测功能板与主板通讯使用SPI方式,SPI接收高4位作为手圈检测功能模块识别,SPI接收使用74HC589芯片,实现8位并转串数据发送方式实现 SPI发送使用74LV595实现主板到手圈检测板串转并的方式,用于控制手圈状态报警;检测电路实现两路手圈检测功能
设备接地检测电路及pcb,设备接地检测主要监控设备接地电阻,一般设备接地电阻控制在4-10欧姆之间,本电路设计控制在4欧姆正负1欧姆以内,设备接地检测功能板与主板 通讯参照手圈板,一样的实现方式;由于设备接地电阻较小,施加在设备电压控制在0.5V以内检测,实际测试过程中极易收干扰,因此前级加入CLC(pai形)低通滤波,另外主板没个插槽 仅两路AD接口,本检测电路实现4路设备接地监控,因此本电路实现两路模拟监控,两路数字监控。模拟监控使用AD采集设备对地电压,数字监控使用前级比较器状态传给SPI低4位中的两位进行监控;
静电台垫接地监控电路及PCB,静电台垫接地监控主要监控台垫对地电阻,一般控制在10M欧-1G欧,正负10%以内,由于电阻值较大选用检测电路需特别注意运放输入阻抗,本电路使用CA3140高输入阻抗 运放,通讯方式与设备接地相同,电路也实现4路台垫接地监控(两路模拟,两路数字)。
四、材料清单(BOM列表)
安信可ESP8266 红外开关 NPN常开 oled 1.3寸 SH1106 五、软件部分的描述(选填)
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 厉害,哈哈哈哈哈
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-22 09:26:52
|
显示全部楼层
2#
欢迎参与! 蛮实用的系统,适合各种加工型电子厂
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|