查看: 8520  |  回复: 9
参赛作品《虚拟LCD》

主题

回复
发表于2017-06-22 09:09:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):

林小雄

2. 单位或学校名称(必填项):

Newhaven display inc.

3. 当前职务或职称(必填项):

LCM 设计员

4. 参赛作品的名字(必填项):

虚拟LCD

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):


本作品--虚拟LCD( Virtual LCD )基本上是一款软硬件组合的产品,它利用当今先进的软件编程技术,配合简单的外围 

硬件(只需一根RS232电缆),在普通的一台PC机上可实现对实物LCD 的100%仿真模拟------不仅仅是画面外观上

的“静态”仿真,更是对显示行为/动作上的“动态”仿真!   客户的硬件主板(MCU/FPGA/DSP)通过RS232电缆跟PC机

连接后,即可进行软硬件上的同步动态仿真! 此时,客户的系统就相当于接上了一个“真正”的实物LCD显示器一样。


特性: 

 1、 非纯软件方式的仿真,而是软硬件联调的仿真技术,并且不依赖于客户的任何硬件和软件平台! 

2、 同步动态地仿真实物LCD的显示效果和动作,仿真指令与所用实物LCD 控制器的指令100%一致! 

3、 支持仿真任何分辨率的图形点阵型、字符点阵型、笔段(SEGMENT)型的实物LCD。  

4、 支持仿真任何颜色( 单色、4灰阶、16灰阶、256色、16位色、24位色、32位色)的实物LCD。

5、 基于多线程的编程技术和高效绘图技术,做到了高速仿真!  

6、 仿真所需的硬件成本极低 --- 仅需要一根RS-232 电缆。SPI或8bit-Parallet接口也可定制。 

7、 交货速度快!收到定制单后,24小时内即可交货!传统实物LCD的开模周期要一个月。

8、 价格超低!定制费不及实物LCD开模费的5 ~ 10%! 

9、 可反复修改,修改快速!传统开模方式不可比拟。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

    stm8s003 \ CH9326、 HT42B534等等

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。


三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

源文件在此下载: VLCD-SCH源文件.rar 


 


 


 


 


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

 


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。


主题

回复
发表于2017-08-22 23:51:13   |  显示全部楼层
8#

> 楼主已完成【主动传播,恭喜再获5分;

> 所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

报名成功后至第二阶段结束(8月22日截止)前的任意时间在朋友圈发布特定图文内容即视为主动传播;

> 每位参赛选手都有一次主动传播加5分的机会,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ扫码添加)。