查看:
31859
回复: 24 |
参赛作品《视觉检测系统》
|
右走
9
主题
152
回复 |
发表于2017-06-22 19:35:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 张友灯 2. 单位或学校名称(必填项): YuYou工作室 3. 当前职务或职称(必填项): 研发工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 视觉检测系统 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 如今在工业系统上瑕疵检测越来越被人们所重视。而瑕疵检测可在生产前的材料检测,生产过程检测,和生产后产品总能检测。介于目前视觉系统价格昂贵,我们的想法就是开发一种价格低廉,又能以传统传感器(类似接近开关 颜色识别 激光测量等)的角色进入工业的视觉系统。从而研发了基于STM32的视觉检测系统,此系统主要应用于纺织行业,用于断纱检测。
6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103VBT6(编号:C8314)、AQY210EHAX(编号:C24728)、PC817(编号:C66405)、DB207S(编号:C29174)、M24C02 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 9341模块、OV7670模块、1WLED灯珠 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; ①整体构图:以卡片相机为模版设计的外壳(机加工厂给设计的 比较厚重 老板说这样才能突出工业的稳重!) ②采取整铝CNC加工(为了不囤货 一次备货500个 CNC加工虽然贵些 但是综合来说比较均衡 同时还可以阳极成七彩虹颜色) ③PCBA(采用模块式叠加 方便后期维修) 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; ①背景:此产品因一家公司需要此类产品而开发的 <1>原先此类应用机器上用的是光纤传感器,然而一个工位有4-30根丝线这样就需要安装多个传感器 综合下来价格比较昂贵 <2>传感器安装有一定距离 会要求相隔丝线的宽度 这样就会导致安装面积偏大 <3>传感器的个数增多同时也导致传输线缆的增加,也同时导致PLC暂用口增多 <4>相隔的传感器间 丝线的跳动会导致机器误报 ②目的: <1>使相对应检测工位安装面积减少 <2>简化布线 <3>使检测更加稳定 <4>减少成本(有些机器有8-10个工位 每个工位的丝线至少4根 多则达30多根 如果按光纤传感器则需要上百个 而用视觉只需要8-10个) ③应用: 此视觉检测可以用于纺织行业 丝线类的断线 和数量检测
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? ①创新: 用新兴的视觉检测代替传统检测 ②实用性 能以较低价格高效 准确的目的性检测 ③亮点 低成本、安装方便、高效准确 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 ①方案图
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; ①PCB设计图 <1>核心板部分
<2>补光部分
<3>OV7670(原先摄像头模块直接外采购 后来量多了那边供应不上然后也自己做了) 3D图正面及其反面
②原理图 <1>核心板原理图 主原理图
电源部分
TFT液晶显示部分
<2>补光部分原理图 应用PT4115 由24直接驱动LED(LED用降功率使用 原1WLED 4颗 现在只用2W)
<3>OV7670原理图
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 本作品的MCU为STM32F103VBT6,摄像头模块为OV7670,显示模块为ILI9341。通过OV7670采集数据在液晶9341上显示同时在mcu里进行图像判断丝线的根数和预设的参数进行对比 同时做出判断输出信号给主机器的系统 四、材料清单(BOM列表) 主要元件: 1.STM32F103VBT6(编号:C8314):http://www.szlcsc.com/product/details_8806.html 2.AQY210EHAX(编号:C24728):http://www.szlcsc.com/product/details_25469.html 3.PC817(编号:C66405):http://www.szlcsc.com/product/details_67489.html 4.DB207S(编号:C29174):http://www.szlcsc.com/product/details_29926.html 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 ①部分源码
②软件工作显示效果 1.参数设置显示部分(由于客户的机器有销往国外 所以中英文同时显示) 2.检测状态时显示 <1>报警状态显示 <2>停机状态输出显示
六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 演示视频地址:https://v.qq.com/x/page/f05406p3l4q.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见 做好一个项目不仅要考虑产品的功能,更重要的是要考虑产品的稳定性同时要兼顾成本。最最最重要的 要属于IC的采购渠道。 这个项目的第一版由于IC采购于某宝,在调试时候 不是电源炸了就是有些功能不能用,找了很久才发现采购环节出问题。后来电源IC方案换了金升阳的隔离模块,IC等都直接拆开发板或者原厂申请样片,最终才把样板的硬件问题解决。然后根据客户要求和 客户测试最终把软件上的问题也解决。后面就考虑到量产问题了,这时候正好赶上立创的SMT,然后就在立创按样板贴,不能贴的IC就在立创采购。把客户第一批正式下单的50套交货。有了稳定方案后就在考虑非隔离之前炸IC的问题,然后又改了板子测试 发现之前炸IC大部分也是IC 采购渠道的问题。于是采用非隔离方案 同时对上次交货的产品上做了个升级版,又发了样品给客户测试,得到反馈 升级版的稳定性比之前版本的更好。 有了这个M3的视觉检测替代传统检测,合作的厂家又提出更高端的视觉检测方案 来替代其他的检测。于是又开发了基于A7的视觉检测系统和基于A53的视觉检测系统 强烈推荐的步进电机驱动IC:http://www.szlcsc.com/product/details_93315.html
|
fiber114
5
主题
19
回复 |
发表于2017-08-27 17:58:24
|
显示全部楼层
22#
这种没有细节的,谁知道是真的假的?要公布代码或者实现原理。
|
|