查看: 8072  |  回复: 7
参赛作品《梦幻极光塔》
悠哈小奶糖
1
主题
1
回复
发表于2017-06-22 23:21:47 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):吴惠婷,戴敏林,吴起健


2. 单位或学校名称(必填项):福建师范大学

3. 当前职务或职称(必填项):学生


4. 参赛作品的名字(必填项):梦幻极光塔


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

许许多多的人想过漫步银星河,但现实却是不允许的。于是,便有人想出用灯光效果去完成这个梦想,从而诞生了星空艺术馆,乃至,运用VR技术进行模拟。而极光也是少数人可以亲眼看到的,于是有人想到用灯光效果来实现。所以便有了极光塔。用模拟的灯光美丽,多效果让人感受到极光的彩的变化,给人带来视觉的震撼。这款产品不仅用来欣赏极光,如果进行适当的放大,可以运用到房屋的装修上,进行墙面及家居背景的装饰。进一步的进行造型的改造,可以运用街景当中,进行灯光和造型的变化,成为城市灯光中的一道靓丽风景线。也可进行适当的微化,改装成小礼物。更重要的是,这是对现实事物的一次灯光模拟,对进一步的场景模拟具有启示的作用,由此可以引发出极光的灯光效果进行空间的模拟,例如将一个正方体空间,进行三维的极光效果布置,加以动态的变换控制,让人进入其中会有震撼感,和视觉的冲击。这是一次现实与模拟的结合,是想象与实践的结合。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

RBG发光二极管(全彩发光二极管),

STM8S00f3单片机

红外一体接收头

1uf电容

10uf电容

10K电阻

150Ω电阻

1k电阻

LSB电源线,音频线

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):无


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介 

1.作品组成:有圆形PCB、162LED灯以及埃菲尔铁塔组成

2.作品功能:可以通过红外控制LED灯的变化颜色和样式,同时,此款作品也可根据音乐节奏的不同自主变化颜色和样式

3.研究背景:许许多多的人想过漫步星空银河,但是现实是不允许的,于是有人想出了星空艺术馆或者VR技术,但是为了方便普通大众,我们想到了用灯光效果去实现这个梦想,于是我们做了一个迷你型的梦幻极光塔。

4.市场前景:进行适当的放大之后,可以运用到房屋的装修上,进行墙面及家具背景的装饰,给家梦幻般的感觉。也可以运用到街景当中,让城市更美丽。

5.作品实物图:

 

 

 

 

  

      

 

 二、统框架图

 

 


三、硬件部分的描述

 

 

 

 

 


四、材料清单(BOM列表)

1.STM8S00f3单片机

2.红外一体摄像头

3.LSB电源线

4.音频线

5.162LED灯、电阻、电容

五、软件部分的描述(选填)

  

 

 


六、作品演示

https://v.qq.com/x/page/l05385bxd72.html


七、总结

1.因为贴片太多以及LED三个管脚密集分布,好几次焊在一起,因而深刻认识到自身焊接水平还有待进一步提高。

2.因为定制透明玻璃罩太贵只能暂时放一个埃菲尔铁塔。

3.正是因为立创的这个平台,我们才可以更好的实现我们的创意,以后会继续动手做些东西玩。

智脑未来
0
主题
9
回复
发表于2017-08-18 18:02:57   |  显示全部楼层
4#

挺好看的,就是你这名字也不符合标题,而且还是个中文的冒号链接,我还以为我复制出问题了

是否可以加一些激光灯的设计,这样像铁塔类的小模型再加个摇晃功能会不会更好看点。