查看: 12110
回复: 15
参赛作品《远距离单线传输》
天天
4
主题
35
回复
发表于2017-06-23 09:16:36 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):杨洋


2. 单位或学校名称(必填项):环球磁卡


3. 当前职务或职称(必填项):工程师


4. 参赛作品的名字(必填项):远距离单线传输


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):通过数据传输格式将数据编码,校验,打包,通过数据通道选择与匹配实现数据的接收与发送在同一根总线上传输,确保更远距离下,信号不会衰减和出现错误,完成远距离数据的单线传输功能。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM8S103 MAX485 74HC4066 3904 


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):无


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

单线传输,摒弃传统的两根线或者更多的线的数据传输方式,减少成本,本系统能够通过一根线进行双线数据传输,数据传输稳定可靠,在对今后的智能家居的应用提供可能性。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

单线传输,对于市场和实际中的应用具有重要意义,在智能家居中具有重要应用,如今智能家居,智能城市的声音越来越大,阻碍其实施的一个原因就是线路问题,那么本系统的单线传输,能够很好的对该问题进行解决,减少了布线的复杂性,提高了工作效率,能够非常方便的服务于智能家居市场。

二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

 


 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

系统通过单片机对数据的打包和解码进行数据的分析等,数据通过数据选择电路,将数据转换为单数据总线,并通过电平转换电路将数据进行转换,再对数据进行稳定性电路的设计,从而数据稳定的数据包,对于接收方面,通过对数据接收后的解压缩,使用算法进行数据的分析,从而得出稳定的,正确的数据。

四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

stm8s103,74HC4066,MAX485,MP1584,3904,18B20,TM1638,数码管,保险丝,DB207等


如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

 

六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。

https://v.qq.com/x/page/m0540yteb1j.html


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

通过本次的设计,对电平的理解具有了非常充分的理解,能够通过对电平的变化和算法的记过计算提供稳定的数据传输工能。感谢嘉立创,通过本次比赛也是我对ST芯片有了重要的提高,希望以后越做越好,我还会作出更加实用更加有意义的作品。

立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复
发表于2017-08-22 16:17:38   |  显示全部楼层
14#

> 楼主已完成【主动传播,恭喜再获5分;

> 所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

报名成功后至第二阶段结束(8月22日截止)前的任意时间在朋友圈发布特定图文内容即视为主动传播;

> 每位参赛选手都有一次主动传播加5分的机会,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ扫码添加)。

立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。