查看:
8757
|
回复:
9
|
参赛作品《三相宽频电能质量监测仪》
|
老王博导
1
主题
5
回复 |
发表于2017-06-23 12:45:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): JASAM 2. 单位或学校名称(必填项): 无 3. 当前职务或职称(必填项): 硬件工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 三相宽频电能质量监测仪 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 基于STM32F103Z+ATT7022E平台的三相电能质量监测仪,包括三相电压电流,有无功功率,四象限电能,分时段电能,电压电流谐波分析,功率因数的测量,还可以通过无线传输到上位机显示 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103Z,ATT7022E,DS1302,6N137,78L05,MAX1487 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 7寸液晶屏,电压电流互感器 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 背景:目前国内的电机性能测试仪器方案还停留在10年前,采用单片机和单路5460的方案,当需要测量3相电路时就得采用3片计量芯片,加大的生产成本和调试时间,而采用进口的ADE成本更高。现在国内的计量芯片已经达到了国际水准,如万高,钜泉,锐能微和贝岭这几家的芯片,在这了我们就是采用国内方案设计一款三相电参数检测仪器。 目的:设计一款全功能的高精度三相电参数检测仪器,可以满足各种工业领域测量需求。 前景:工业测量无非就是监测温度和电压电流,所以现在的机电,电力,电气处处都得检测设备的运行状态所以对此类仪器需求巨大,尤其是现在变频电器和光伏逆变对电网干扰较大,更加得对电网谐波进行检测,这款设备可以检测31次谐波和测量400Hz频率精度保证在0.5%,1KHz精度保证在1%误差范围以内,这是国内传统方案不可能达到的,设计的这款就可以满足市场对电能质量的分析需求。
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 创新:1、采用SOC集成方案,外围元器件大幅度减少;2、可以往低功耗,便携式发展;3、采用5寸液晶显示丰富明了;4、宽频段测量。 趣味:1、监测三相电压电流实时数据,2、波形显示满足爱好者对电能质量分析 实用:1、大于23项电能参数实时检测符合大部分工业场合;2、高精度高性能分析满足实验室研究分析;3、宽频测量满足变频测试场合;4、谐波测量满足未来光伏逆变市场; 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 1、ATT7022E三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了多路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数。ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值。 2、STM32F103通过SPI方式将ATT7022E的计量寄存器读取入RAM中,通过都数据的修正调理,进入到参数寄存器中方便后续显示判断;同时读取RTC实时时钟和接收按键信息。 3、STM32F103将读取的这些数据写入到LCD液晶屏中显示。 4、可以开启ATT的波形缓存功能后,STM32读取的1024个寄存器值处理后,即可通过液晶屏显示三相电压电流的实时波形。 5、开启ATT的谐波计量功能,STM32读取寄存器,经过CFFT变换后可以得到各次谐波的幅值即含量通过液晶屏显示。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 1、软件是用MDK5.02版本 2、液晶屏使用MD050SD,可以某宝 3、程序包含,7022.C,DS1302.C,LCDint.C,EEPROM.C等C文件 4、源程序DEMO稍后上传 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 老王博导
|
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复 |
发表于2017-06-23 19:16:55
|
显示全部楼层
3#
>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。 >参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej >报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ。 立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
|
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复 |
发表于2017-08-18 21:15:45
|
显示全部楼层
9#
期待楼主的演示视频!
立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
|
|