查看:
12198
回复: 17 |
参赛作品《stm8温度控制器》
|
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-06-23 13:53:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 龙向军 2. 单位或学校名称(必填项): 威海市捷能能源科技有限公司 3. 当前职务或职称(必填项): 产品研发 4. 参赛作品的名字(必填项): 基本于STM8F103的温度控制器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 采用STM8F103作为从机采集一个点的温度,并通过触摸屏显示、控制可关参数,用一个屏带76个从机进行多点温度的采集与控制 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM8F103 可控制硅 线路板等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): tm7705 LM285-2.5 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 如图所示,控制器供电使用变压器与78L05等组成电源电路,U3 Q1等组成恒流源,与U1 AD7705组成温度采集电路,采集PT100的阻值。其中AD7705参考电压由R2与流经此电阻的恒流源组成,并与PT100串关回到地。这样,流过参考电阻的电流与流过PT100的电流是一样的。将测得的电压与参考电压样比,就可计算出此时PT100的电阻值。通过U6 STM8S003F3P6查表,即可得到实时的温度数据。此温度数椐能过U2 SP485等器件组成的RS485通信与触摸屏,经MODBUS协议通信,而把相关的参数上传到触摸屏显示和控制。其中,控制参数由触摸屏下发,与实际温度经PID运算后,控制可控制硅TR1控制加控制实际的温度。 线路板如后图示。
四、材料清单(BOM列表)
列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 此控制所采用的元件如下图示
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 https://v.qq.com/x/page/u0526cwgold.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 |
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-06-23 15:27:10
|
显示全部楼层
3#
你好赵工: 现已报名成功,我这个参赛作品有些元件你这里没有的。只能是从你这里买一些主要的元件,如STM8F103等芯片,打板的数量还有限制吗?看到请回复一下,谢谢 龙向军 2017-06-23 |
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-08-01 10:51:09
|
显示全部楼层
10#
在有些感性负载中,为了保护输出误动作,从而加入了吸收回路,与RC吸收回路一起,过滤掉一些干扰源。在实际使用中,个别情况下,在开机瞬间,机器会知误动作,也就是这个电路贵防止可控硅两测电压变化过大时,可控硅误场地通的。在加热负载中,此元件可以不用焊接。
|
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-08-01 10:53:18
|
显示全部楼层
11#
关于这个变压器的使用,主要是在前期其它产品中,已在使用这个变压器。在后续的设计中,这个变压器会小型化。害于使用模块电源的问题,目前还没有考虑。主要是考虑到电源的可靠性。
|
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-08-01 11:27:05
|
显示全部楼层
12#
这个东西的供电回路中,有一个2A的保险丝的。
|
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-08-10 15:49:22
|
显示全部楼层
14#
这个想法非常不错。在我们的应用中,触摸屏会周期性地检测控制检测到的温度,如果超温、温度达不到,都会在触摸屏上进行报警输出的。同时,配套的中间控制板出有声光报警输出。但采用新生环系统,安全性的确可以再次得到提升。是个不错的注意。只是客户对成本要求比较高。暂时没有加进这一块的设计。 非常感谢各位同仁的意见与建议,在此表示深深的感谢 |
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2017-08-10 15:52:59
|
显示全部楼层
15#
非常感谢你的提醒,谢谢,我一定会注意的。 |
|