查看:
9508
|
回复:
6
|
电子戒烟盒
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
天天
4
主题
35
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-31 14:08:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
作品名称:电子戒烟器
一、背景介绍 如今人们对生活的品质要求提高,对健康的关注越来越重视。抽烟是危害人类健康的重要因素,人们对抽烟带来的危害较为关注。因此,大部分人开始戒烟,然而,大家都知道,戒烟是一项非常考验意志力的事情,好多人因为这一点没有成功戒烟,本作品针对这一问题,将克制意志力这件事情细化到每个微小的时间里,循序渐进的使受害人群戒烟。 二、作品使用介绍 本作品为电子戒烟盒,将烟放入盒内,启动电源开关,此时烟盒会自动上锁,禁止取烟。通过打开取烟开关可以取烟,关上烟盒后,自动上锁,显示10分钟倒计时,在倒计时时间内烟盒都是锁住的,不允许取烟。倒计时结束后解锁,允许取烟,在每次取烟后,倒计时的时间都会在上一次的基础上加2秒。抽烟越多,下一次取烟的时间就越长,通过这样循序渐进的方式达到最后很长时间才会抽下一根烟,或者直接戒掉抽烟的陋习。 本作品通过一块极小体积的可充电电池供电,容量为100mah,通过低功耗设计,单次充电可以使用7-10天。没电时有红色LED闪耀提示。电路设计有充电电路,可在10-15分钟内充满电。有不同颜色指示灯可通过USB接口进行充电。设计有存储电路,掉电保存。考虑到戒烟者在等待过程中不清楚时间。可以通过晃动烟盒来点亮屏幕,查看剩余时间。并且有盒内的烟的剩余数量显示,以及吸烟者从使用电子戒烟盒开始一共抽了多少根烟的记录。 三、产品亮点 1、电路板很小。电路尺寸38mm*17mm 2、低功耗。100mAh的电池,可以使用7-10天。 3、记录功能。能够一直记录抽烟者吸烟次数。 4、自带充电电路。可以直接插在usb上充电 5、通过步进电机上锁。 6、电量过低红灯闪耀提示。 7、充电过程中以及充电完成指示灯。 8、使用晃动开关,通过晃动来查看剩余时间 9、工作温度在-45℃-125℃ 四、电路板尺寸图(单位:mm)
五、电路板及实物图
六、PCB、原理图 七、外壳示意图 八、总结 本作品的设计中主要的难点是在这么小的电路板上实现所要的功能,包括充电电路、显示器、单片机控制、步进电机驱动电路、存储电路。通过设计该电路以及对改功能的实现过程,收获了很多,也成长了很多,只有在不对的完善作品的过程中才能够使自己的知识更加扎实、娴熟。这次的设计很有意义。提高了自身的能力。 |
|||
天天
4
主题
35
回复 |
发表于2016-11-01 08:28:50
|
显示全部楼层
4#
起步就是10分钟,对于戒烟者来说2秒开始觉得不长,这样就会让人们能够认真的等待这个时间,但是每次的两秒,以后用的时间长了的话,也是很长的,戒烟要循序渐进。
|
|||
天天
4
主题
35
回复 |
发表于2016-11-01 08:29:26
|
显示全部楼层
5#
哈哈,最佳评论
|
|