查看: 55705
回复: 52
参赛作品《高保真的数字音频传输之无线麦克风》
如梦随风
2
主题
17
回复
发表于2017-06-23 16:26:25 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】

1. 参赛者姓名(必填项):

   刘胜守(电话:13410391116)

2. 单位或学校名称(必填项):

   深圳市迈威芯片设计有限公司

3. 当前职务或职称(必填项):

   开发及销售工程师

4. 参赛作品的名字(必填项):

   参赛作品《高保真的数字音频传输之无线麦克风》

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

   为全民K歌的年代提供高保真的数字无线麦克风产品

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

   STM8S003F3P6 和 DC-DC 以及一些贴片电阻、贴片电容、贴片电感等等

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):

   BK9521、BK9524、AD22650等等


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】

一、作品简介

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片:

* 接收板

  点击查看大图

  点击查看大图



* 发射板

 点击查看大图

 无线麦克风外壳组装配件

 点击查看大图

 点击查看大图

 *无线麦克风成品

 点击查看大图

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景:

    背景:由于传统的无线麦克风电路部分集成度较低,并且每块PCB板都需要进行人工调试,导致生产工艺繁琐,品质的一致性难以保证,直接造成生产成本提高,因而市面售价高昂,导致市场竞争力降低,因应市场所需高集成度的单芯片数学无线麦克风产品出现能满足广大厂家需求。

   目的:采用BK9521,BK9524 系列数字芯片制作的无线麦克风,由于实现了从射频到基带的完全集成,这样可以显著减小PCB尺寸,非常方便全贴片工艺生产,极大地提高生产可靠性。从而降低整体成本,市场竞争力大大提高。

    功能:采用BK952x 系列数字芯片制作的无线麦克风,其高性能音频专用Δ-Σ的A/D 和D/A 处理,采用1/4πDQPSK 数字调制/解调方式,全数字无线传输,有别于传统的调频调制/解调方式,音频传输过程中无需进行压缩/扩展处理,也无需进行预加重/去加重处理,保留声音的原汁原味,所以声音的频响,瞬态,线性等指标都非常好,配合极低延迟(2.5毫秒)的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输。

    前景:高保真的数字音频传输/无线麦克风产品,可以应用于:KTV唱歌、舞台演出、家庭娱乐、网络直播、便携手提式K歌箱、乐器演奏无线传输、一对多无线导游机、语音识别、会议系统教学系统、校园广播以及农村广播等等,所以市场前景非常广

 

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

    实用性:   数字无线麦克风,利用数字芯片具有的声音加密和身份识别的优势,就避免了传统无线麦克风当两套产品都使用在相同频率时会出现串音这个弊端。

    延伸产品 一发多收无线耳可以适于用跳广场舞场合(免打扰) 。

二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

   产品方案图 

点击查看大图

  

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

MW-2688_TX PCB.rar 

MW-2688_RX PCB.rar 

 点击查看大图 

 点击查看大图

 点击查看大图

 点击查看大图

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

    麦克风发射端按键开机后单片机给BK9521进行初始化,给BK9521发射芯片写进频率值以及发射功率等,BK9521发射芯片从麦克风获取声音信号,音频按48 kHz采样频率进行采样,并从I2C 获取1 个字节的用户数据,每1.125ms 组成一帧后通过射频功放发射出去。帧发送时可以使用设定的ID 码进行加密。

   接收端上电开机,BK9524内置单片机进行初始化,写进预设的频率值等,在Phase Lock下做频率跟踪,接收到每一帧数据如果设定的ID 码相同再进行处理,然后输出音频信号


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

MW-2688_BOM .rar 

   



  


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

   


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。

   参赛作品《无线麦克风》演示视频:http://v.qq.com/x/page/r0538dh38iu.html

  

   赛外模拟乐器声传输演https://v.qq.com/x/page/l054066aeeh.html




手咪发射功率测试

 


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

  总结:RF部分电路的布局与Layout都比较讲究,发射端的BALUN电路与天线匹配参数调整很关键。

  首先非常感谢立创商城给我们提供这个平台,以及ST、Mouser、Sunlord 的大力支持,希望立创商城以后一直举办这样的活动,谢谢!


九月老虎
0
主题
1
回复
发表于2017-08-09 07:53:59   |  显示全部楼层
19#
非常赞