查看: 5097  |  回复: 14
关于232电路疑问 用到的朋友欢迎探讨

主题

回复
发表于2017-06-23 20:51:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 点击查看大图

 

上面两个电路图应该都比较权威,一个是STC厂家技术手册 第2脚接VCC  一个是232芯片技术手册接的GND,网上电路也是都有接VCC或者GND,那么有大神知道这两种电路的区别在哪里吗?感谢



主题

回复
发表于2017-06-24 09:05:59   |  显示全部楼层
4#
发表于2017-06-24 00:15:27  2# 没看到区别,V+不是都接电容到VCC吗,V-都接了电容到GND,都一样哦。
第2脚的电容  一个是接的VCC  一个接的GND  

主题

回复
发表于2017-06-24 09:06:22   |  显示全部楼层
5#
发表于2017-06-24 01:24:29  3# 嗯一模一样的没区别
第2脚的电容  一个是接的VCC  一个接的GND  

主题

回复
发表于2017-06-24 14:53:48   |  显示全部楼层
7#
发表于2017-06-24 11:06:20  6# 你看错了吧,两个图是一样的

 点击查看大图 

这个是淘宝卖的232模块  看芯片第二脚的电容接GND了,手册上是接VCC


主题

回复
发表于2017-06-24 22:04:57   |  显示全部楼层
9#
发表于2017-06-24 21:35:59  8# MAXIM的图中箭头所指不是2脚,是6脚。TB的山寨板有问题。

 

前面一张图确实配错了 实在抱歉 这个就是接地的  不知道和232尾椎有关系还是怎么  实际是用接GND或者VCC都可以用  但是不知道其他原因 想了解一下


主题

回复
发表于2017-06-25 10:12:06   |  显示全部楼层
12#
发表于2017-06-24 23:17:15  10# 232,3232等等不同名称厂家,不一定相同,参考厂家给的PDF用就行了,既然不是同一个一模一样的芯片,何必去比较就算脚...
淘宝卖的 焊接就是max232  只是想搞明白到底区别在哪里 以及后期采购232芯片 应该注意型号等等细节 

主题

回复
发表于2017-07-05 09:28:40   |  显示全部楼层
15#
发表于2017-07-03 12:31:24  14# V+和V-是用来产生RS-232电平的,一个是+5.5V一个是-5.5V,所以两个电容是滤波用,电容另一头接地是对的,接...
手册说明 要求接VCC     也不知道其中原因 好像接VCC或者GND都可以用