查看: 38637
回复: 34
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题

主题

回复
发表于2017-07-03 21:54:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V   300mA 左右;


 


J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容   R1不焊

 


调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重

          2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象

          3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象



求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制)

                   2、如何提高CH340C的抗干扰能力



主题

回复
发表于2017-07-05 09:35:10   |  显示全部楼层
13#
我碰到过和你一样的问题,24V电磁阀一切换时USB设备自动断线重连,FT232、PL2303、CH340三种芯片都一样,USB保护芯片不起作用。经检查发现干扰信号顺着GND传播,当开关电源的负载大幅度变化时,GND上出现一个负的毛刺导致U+和U-电平瞬间异常,故Windows系统认为USB设备出错。电脑GND和开关电源GND之间串接磁珠无效,后不得已改用232接口。