查看: 38628
回复: 34
求教 CH340C 被电机干扰,瞬间断开又恢复的问题

主题

回复
发表于2017-07-03 21:54:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


使用CH340C芯片 设计了如下电路,
在调试过程中,发现问题:
上位机控制线路板吸合继电器的控制直流电机运转的时候,USB转串口发生瞬间断开又连上的现象;
直流电机功率24V   300mA 左右;


 


J2为USB接口,U6为CH340C,C3 C4 104电容   R1不焊

 


调试:1、USB端子外壳接GND,干扰更严重

          2、电机输出端加吸收二极管,未能彻底解决还是偶尔有断连现象

          3、电机输出端并104电容,没有效果,还是偶尔有断连现象



求大师指点,1、如何减少直流电机干扰,尤其是在启动和停止的时候;(电机需要正反转,通过2个常开常闭继电器控制)

                   2、如何提高CH340C的抗干扰能力



主题

回复
发表于2017-07-03 23:23:56   |  显示全部楼层
3#
USB转串口部分加DCDC隔离供电,估计解决问题