查看:
10778
回复: 17 |
原理图直接下载 方便省事 超低价电源芯片SGM6132(DC-DC)
|
|||
辽宁胡先生
4
主题
35
回复 |
发表于2017-07-07 09:24:50
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SGM6132(DC-DC):是一款工业级,高耐压(输入极限电压31V),3A大电流,宽输入4.5V--28.5V,宽输出0.8V--22V,超低价1.14元,难得的好芯片。 为节约工程师的宝贵时间,现将SGM6132原理图(AD软件),PCB图(双面测试板),PCB封装库,打包上传,方便工程师直接使用或修改,欢迎下载。 查看SGM6132芯片可代换的芯片列表和参数对照表,请点击这里。 |
|||
zhiqlee
0
主题
2
回复 |
发表于2018-06-14 10:14:05
|
显示全部楼层
10#
您好,SGM6132经24V输入转3.3V输出,空载输出3.4V,负载加1000欧姆电阻输出电压下降到0.4V-1.9V之间,且无法恢复,需断电后重新上电才能恢复。 请问是什么原因?怎么修?谢谢! |
|||
zhiqlee
0
主题
2
回复 |
发表于2018-06-14 10:18:24
|
显示全部楼层
11#
基本就是没有带负载能力,不知道是什么原因
|
|