查看: 22343
回复: 9
BOM中零件的推荐的写法。

主题

回复
发表于2017-07-08 17:15:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

型号的推荐写法  

        1: 不同属性之间的分隔符号 用 空格 或 逗号    推荐用空格, 我们嘉立创识别BOM也是优先按空格拆分。

                例如  有个贴片电容  100nF,  误差为 ±10%, 耐压为50V, 材质为X7R   写法举例:  100nF ±10% 50V X7R    

        2: 千万别用数值表达法,很容易误会, 

                例如  写着100,    他是电阻,   我们应该认为他是 10Ω 还是 100Ω呢?

        3: 最好还是写上数值的单位。

                例如电阻的符号Ω,   电容的nF, pF  电感的uH  等

        4: 集成块的型号最好写完整

                举例SMT32F103,   他有这么多后缀,一个字母只差就完全是两个东西。

                举例运放 324,     LM324 和LMV324可完全是不同的东西了,一个通用运放,一个轨到轨运放。


封装推荐写法    

         1: 封装名最好是跟数据手册同名

                例如    玻璃管的1N4148虽然他的尺寸跟1206是类似, 但是封装名还是建议写成根数据手册一样,用LL34

         2: 最好还是用大家都在用的名字,全世界普遍接受英制的封装名。

                例如    0805电阻 的公制是 2012,    有种英制封装也是2010,  这种时候是不是很容易误会呢。

         3: 少给封装名添加各种后缀,前缀。

                例如    我们曾将给我们提供的封装库添加上了 “LC-”, 这个“LC-” 就给我们带来一堆搜索上的麻烦。

                例如    Res_0805_M_张三_2019-9-9_第三版      大部分情况下只需要 0805 即可, 不用这么麻烦。



主题

回复
发表于2017-07-29 11:26:52   |  显示全部楼层
3#
贴片所需要的BOM表是不是只需要包含可贴元件型号以及对应的封装?格式都按照你所要求的那样,是不是需要自己编辑出来,Altuim不能生成这种格式吧

主题

回复
发表于2017-07-29 11:27:42   |  显示全部楼层
4#
贴片所需要的BOM表是不是只需要包含可贴元件型号以及对应的封装?格式都按照你所要求的那样,是不是需要自己编辑出来,Altuim不能生成这种格式吧

主题

回复
发表于2017-07-29 13:57:27   |  显示全部楼层
6#
发表于2017-07-29 11:50:54  5# 设计规范的,系统自动转出来的,也是可用的。推荐的BOM材料清单样式
好的,谢谢