查看: 20601
回复: 40
电子大象 本帖主对外承接开发, 联系作者
电子大象
9
主题
54
回复
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。 查看更多案例 >>
发表于2016-11-03 14:24:05 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


电子大象 ----- 电工必备武器!

1、作品简介 (用途、目的和意义)

首先,跟大家解释一下,这个作品我只所以标称为“电子大象”,是因为我这个作品其实是一个吸烟仪器,它的样子像大象,也寓意着希望像大象的鼻子一样,把电烙铁焊接时产生的烟雾排走!
它的目的和用途就是:在使用电烙铁过程中,它能把焊接电子器件产生的烟雾吸走,并通过长长的管道排到室外。

该作品的意义:拒绝有害化学气体的污染,保护电工们的身体健康!


2、作品亮点

A、 外形犀利+高效力的风流气动结构。属自主研发!

B、 相比于淘宝上现有的传统和普通吸烟仪器,“电子大象”有更好的吸烟效果。

C、 焊接时产生的有害化学气体,可通过管道排到室外。以免在室内造成二次污染。

D、可调风速,风速可大可小

E、噪音小


3、系统构架图
   这个作品较简单,只是一个机械机构+DC直流12V的风机。


4、关于原理图+PCB图
   这个作品的电路图和PCB图较简单,只是一个电源开关(ON/OFF)的机械开关+直流12V的风机而已,在此就不献丑了

   这个作品主要的工作量和成就实就主要是在机械设计和加工环节上。


5、作品演示

 http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4NTY1NjQ1Mg==.html



6、总结
   首先感谢立创商城给的这次机会!
   希望这个作品能给大家带来帮助!
   该设备我已经申请了外观和实用型专利,有需要这个产品的朋友请联系我。

   我的手机:13534039303 
   我的QQ:  540045128

欢迎选购“大象牌”电烙铁吸烟仪,静音小吸烟效果棒~
MiaoKo
4
主题
94
回复
发表于2016-11-08 13:54:43   |  显示全部楼层
18#
怎么我感觉像个抽油烟机呢~~~
MiaoKo
4
主题
94
回复
发表于2016-11-08 13:56:51   |  显示全部楼层
19#
发表于2016-11-03 14:55:28  4# 排到室外很麻烦的,不如自己用水冷却过滤,不需要那么大的象,还方便携带
用水冷却过滤,这样做可行?
MiaoKo
4
主题
94
回复
发表于2016-11-08 13:57:47   |  显示全部楼层
20#
发表于2016-11-03 16:00:51  6# 可以在加个个照明灯,这样亮度OK
这个主意好。感情做出来就是家用抽油烟机的改良版了