查看: 122235
回复: 87
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
电子工程师
24
主题
331
回复
发表于2017-07-25 10:14:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。

型号: BL9341 ,

 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。




2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳!

4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。

 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 

转换效率超高,

 带短路、热、欠压、过压等保护。

封装规格:SOT-23-6


DC-DC芯片/ BL9341 


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html



数据手册:BL9341_V1.1_low cost.pdf 


 

 点击查看大图




岁月静好
0
主题
3
回复
发表于2018-01-20 10:41:55   |  显示全部楼层
46#
BL9341输出电压计算公式是?数据手册上没注意着有。   还有上面提到的BL9341炸芯片问题有没有解决。
岁月静好
0
主题
3
回复
发表于2019-04-29 09:05:13   |  显示全部楼层
77#
以前以为贝岭这种大厂不会有低级的问题,选了这个物料,现在测试偶尔就给你烧上一颗,掉坑里了,必须要换物料了,又要改pcb了,伤不起啊!奉劝大家不要因为少用个二极管就选他,这芯片太娇贵了,上电就给你冒阵烟,贝岭也太不负责了,这种芯片也敢推向市场。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部