查看: 3256  |  回复: 2
给大家推荐几款功耗较低的EEROM

主题

回复
发表于2017-07-27 13:39:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

为大家推荐美国微芯(收购了ATMEL) AT24C04D,AT24C08D,AT24C32E等功耗较低的EEPROM,大厂大品质,老厂老味道.


工作电压:1.7-3.6V

I2C接口  :

                100KHz 标准模式

                400KHz 快速模式

                1MHz    超快模式

使用功耗:

               超低的活动电流不大于1mA

               超低的静态电流不大于0.8uA

使用寿命:

               单点写通1000000次

               数据保存时间100年


有图有真相

 



有料有链接


AT24C04D

AT24C08D

AT24C32E


主题

回复
发表于2017-10-30 09:45:21   |  显示全部楼层
3#
我要64Btye的TSSOP-8封装的,有吗?