查看: 4674  |  回复: 1
高速比较器的应用一例
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-08-03 15:54:42 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

比较器( 英文:Comparator) 简单来说,就像一个裁判员,它对2个输入端进行判断,从而决定输出是高电平还是低电平。

如果同相输入端(+)的电压大于反相输入端(-),那么输出为高电平;反之,则然。


下面这个器件TP196x(商城有现货),是一个具有7nS延时的高速比较器,现列举它的2个用途:

 


应用图列1: 这是一个弛张振荡器,该电路图(Figure 8)可用来产生方波信号,或者通过检测方波信号的频率来探测C1电容的容量,即做一个高精度的电容测量仪,比如探测pF级别的小电容。

                  具体原理,可参考《立创快报》第5期里的电子制作栏目(高精度电容测量仪),而用这个TP196X可以做得更准。


应用图列2: 这是一个红外线信号(比如:常见的红外遥控器、或者可见光通信LiFi、 VLC )的探测电路(Figure 7)。该电路输出端Vo接到示波器,就可以观察到红外载波信号的频率,

                  而后接低频滤波和检波电路,还可以对该红线信号的编码进行解码, 完成按键对应的动作输出。