查看:
32674
回复: 39 |
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:14:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LM2902 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 超高性价比的四运放。 兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。 特别适合工业上的电压、电流信号转换应用, 亮点:轨到轨 四运放, 工作电压:单电源3.0V~36V, 双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。 汽车级工作温度: -40~125℃. 低偏置: 1mV 典型值 低温漂: 1uV/℃ 数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html
应用例如: 4-20mA电流环转换应用。 应用电路图参考:
应用电路图下载PDF文件: |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:29:48
|
显示全部楼层
2#
比较器(快速,7ns),推挽输出,不需要再加上拉电阻,节能PCB板的空间与成本。 特别适合对过压、过流保护要求响应速度快。
品质好,价格优。 仅0.3-0.6元的价格。
再加上三种封装的,比较器,分别是有: 1个比较器,2个比较器,4个比较器的 1. 一个比较器 SOT-23-5封装, ¥0.324 (引脚 兼容Ti的 LMV7219M5,可直接代替,成本优势明显) http://www.szlcsc.com/product/details_125832.html http://www.szlcsc.com/product/details_125836.html
3. 4个比较器 SOIC-14封装, ¥0.62 http://www.szlcsc.com/product/details_125706.html
快速比较器数据手册: |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-09 08:15:45
|
显示全部楼层
5#
TPH2504-SR 高速四运放 250MHZ的带宽。 250MHZ宽带, 轨到轨, 高速四运放, 2.5-5.5V, -40~125°C工作温度。 封闭: SOIC14 (SOP-14) 引脚和功能都兼容Ti公司的高速四运放LMH6644,性价比超高。 TPH2504-SR 产品特性 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117170.html 数据手册:TPH2504.pdf |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-19 19:39:44
|
显示全部楼层
8#
你好,这些比较器性能很强大,性价比极高,过几天到货,敬请关注。
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-01 15:42:15
|
显示全部楼层
17#
出言不文明,我已经找代理与原厂核实没有问题。出于保密问题,不方便公开细节与代理公司。 若问题不一定是芯片问题,比如说使用的条件不对,也是问题,这与芯片没关系,有的时候只是有些芯片把你的问题给弱化了。也可能是你的外设周围有问题,或是其他的原因。 不要把问题都归到芯片上,影响原厂的声誉。 3PEAK的声誉是很好的,你一个人也搞不坏的。随便你怎样说吧。 看你就不像是解决问题的态度。多说无益。走好不送。 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-05 08:08:39
|
显示全部楼层
20#
随便你了,如果不兼容,不好用,原厂就早收回了,你这样做没什么意义,只能说明你自己有问题。 如果是原厂的问题,原厂会给你赔偿的。如果不是,你能赔偿原厂与我的损失吗?你自己去想想吧。林子大了,什么什么都有。 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 11:20:27
|
显示全部楼层
28#
如果真是这样,那就是原厂的问题。这个事情,我已经联系过原厂,原厂答复正常芯片。 你要有理有据才行,当然你要把相关电路 参数 条件给列下,有问题这个一定要解决。 我们要确定,是芯片问题 找原厂。 如果你电路的问题,就解决你电路的问题。 请认真的把现象 条件 等等描述清楚。我好转给原厂。 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 13:35:43
|
显示全部楼层
29#
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 13:42:29
|
显示全部楼层
30#
首先声明下,前段时间就是9.1号之前的采购的型号是老版本,如果有上面的影响正常使用的情况,可以联系立创或是原厂调换解决。 9月1日之前的采购的是某个代理给的旧版本的货,如果当做比较器用可能会有些不兼容的问题。只是兼容上有些问题。 现在的库存10000片是新版本,解决了上面的问题,希望大家放心使用。 有问题我们都会认真解决的。 大家在使用时可以查版本日期,2017年的新货无此问题,性能更强,价格理低。 对上面的朋友出现的问题,深表歉意。 |
|