查看:
32667
回复: 39 |
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:14:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LM2902 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 超高性价比的四运放。 兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。 特别适合工业上的电压、电流信号转换应用, 亮点:轨到轨 四运放, 工作电压:单电源3.0V~36V, 双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。 汽车级工作温度: -40~125℃. 低偏置: 1mV 典型值 低温漂: 1uV/℃ 数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html
应用例如: 4-20mA电流环转换应用。 应用电路图参考:
应用电路图下载PDF文件: |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-08-31 22:15:12
|
显示全部楼层
11#
大家要慎重,这家运放我用的LM2902SR,输入阻抗低,信号削弱明显,原来用的TI的一点问题没有,用他家的有的可以,有的就不行,说明一致性不太好
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-01 15:19:56
|
显示全部楼层
15#
二货把眼睛擦亮了,看看一共销量多少,我刚刚用了2500个,爱听不听,还造谣,你麻痹没事瞎得瑟,你用了几片,试过吗?国产的好东西我很喜欢用,不是你一个二逼能说的
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-01 15:34:31
|
显示全部楼层
16#
一般我不发表什么问题,这是批量的有问题,100个有6个以上是不行的,能提供电流0.25MA,直接拉低了电压,并且是非线性的,莫名其妙
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-04 18:42:34
|
显示全部楼层
18#
也不用说了,这颗料不能作为比较器用,准确的讲是这颗老料不能作为比较器用,同相端和反相端之间有限位二极管,两个输入端电压超过零点几伏就会发生问题;据说新款的没有这个问题,就是料号太老了,楼主吹呼也省省吧,什么兼容啊,现在不兼容还要推卸责任吗
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-04 18:44:03
|
显示全部楼层
19#
看着办吧,2500PCS,我不要求别的,你负责把我板子的这颗料给拆下来就行了
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:14:39
|
显示全部楼层
21#
你也逼玩意儿还死不承认,问问你们原厂的,这件事我还必须追究到底了,问清楚了再说话
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:23:45
|
显示全部楼层
22#
还尼玛兼容呢,把你联系方式留下,见面试下怎么样,别说没用的
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:26:14
|
显示全部楼层
23#
告诉你 同相端和反相端之间有限位二极管,用万用表都测得到有1V多压降,你还死不承认,把联系方式留下
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:33:02
|
显示全部楼层
24#
拿原厂做挡剑牌,没有用,用事实说话,不排除如果全部作为放大电路,那肯定没问题;如果不考虑输入端之间有钳位,不考虑对输入信号的影响,作为比较器也问题不大;
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:36:59
|
显示全部楼层
26#
最邪乎的是有的输入端之间到3V也可以,有的1V多就不行,所以开始测试也没有问题,2500PCS全用上了,测试过程中有问题了 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 08:41:18
|
显示全部楼层
27#
|
|