查看:
32679
回复: 39 |
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:14:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LM2902 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 超高性价比的四运放。 兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。 特别适合工业上的电压、电流信号转换应用, 亮点:轨到轨 四运放, 工作电压:单电源3.0V~36V, 双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。 汽车级工作温度: -40~125℃. 低偏置: 1mV 典型值 低温漂: 1uV/℃ 数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html
应用例如: 4-20mA电流环转换应用。 应用电路图参考:
应用电路图下载PDF文件: |
||||||||||||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2017-12-30 10:19:27
|
显示全部楼层
35#
对于国产的低端IC芯片,我早已经呵呵了。以前供应商推荐国产优质的MAX232芯片,号称大电流。用了才知道,9600的波特率都不能稳定通信,功耗电流那才是真的大,后来项目上只敢用原装进口的了。原装的芯片指标标的的确不高,因为是能够保证这样的指标,国产的芯片大多指标都是乱标的,信了你就上当了。目前国内厂商的信用程度还不足以担负用户太高的期望。洗洗睡吧。
|
|