查看: 34341
回复: 39
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
电子工程师
24
主题
331
回复
发表于2017-08-05 14:14:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

LM2902  轨到轨四运放, 3.0V~36V, 


 超高性价比的四运放。

兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。

特别适合工业上的电压、电流信号转换应用,


亮点轨到轨 四运放, 


工作电压:单电源3.0V~36V,  双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。

汽车级工作温度: -40~125℃.

低偏置: 1mV 典型值

低温漂: 1uV/℃


数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html


销售单价(含增值税) 1~ 9 个: ¥1.00 / 个
  10~ 29 个: ¥0.50 / 个
  30~ 99 个: ¥0.47 / 个
  100 个以上: ¥0.46 / 个(折合1圆盘1150.00元)


应用例如: 4-20mA电流环转换应用


应用电路图参考:

 点击查看大图



应用电路图下载PDF文件:

0-5V到4-20mA转换.pdf 




RenYH
1
主题
58
回复
发表于2017-09-01 11:32:52   |  显示全部楼层
13#
发表于2017-08-31 22:15:12  11# 大家要慎重,这家运放我用的LM2902SR,输入阻抗低,信号削弱明显,原来用的TI的一点问题没有,用他家的有的可以,有的...

应该没道理吧!

3PEAK的LM2902-SR的典型Input Bias Current只有60pA,比原装的低很几百倍呢!

原装的标称典型20nA~