查看:
32682
回复: 39 |
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:14:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LM2902 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 超高性价比的四运放。 兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。 特别适合工业上的电压、电流信号转换应用, 亮点:轨到轨 四运放, 工作电压:单电源3.0V~36V, 双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。 汽车级工作温度: -40~125℃. 低偏置: 1mV 典型值 低温漂: 1uV/℃ 数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html
应用例如: 4-20mA电流环转换应用。 应用电路图参考:
应用电路图下载PDF文件: |
||||||||||||
佳和
1
主题
2
回复 |
发表于2017-08-19 10:27:39
|
显示全部楼层
7#
比较器看参数是挺不错的,但是都没货,怎么卖样品测试了
|
|