查看: 14625
回复: 11
求助!有没有能耐低温的无铅锡膏,能耐零下二三十度?
ghjstc
1
主题
8
回复
发表于2017-08-08 11:12:53 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近一款产品需要在室外使用,然后又有一些需要插拔的接口。

但是无铅焊锡主要成分 锡在零下33度就会粉末化,零下二十多度强度也大大降低。


无法满足一些寒冷天气下的使用,不知道有没有耐低温的无铅锡膏?


或者有其他办法增强低温下的元件焊接牢固程度??

let
9
主题
485
回复
发表于2017-08-10 13:52:46   |  显示全部楼层
7#
发表于2017-08-10 11:59:38  6# 查了下,貌似含铋的锡膏能解决这个问题很多中温低温锡膏都是含铋的,含量30%-52%的都有已买了64%Sn,35%Bi,1...

我只知道 以及实际使用过几个牌子,同种类型成分,常温下,焊接固定力,比较差,受力很容易脱落。

注意我说的是常温,目前除了需求超低温的LED,一般情况下,我都不用这种。除非能找到改善性能的品种。

SMT从业员,需要可联系。