查看: 44256
回复: 55
EasyEDA/LCEDA桌面客户端正式发布
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2017-08-10 15:47:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
国内知名的电路设计软件EasyEDA正式推出桌面客户端下载,运行比网页版更流畅。
安装包不到60M,比其他EDA上GB的大小,轻量不少。

目前提供Windows版,Linux版和MacOS版正在开发中。

国内版下载地址:https://lceda.cn/page/download

 点击查看大图
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
C77A
1
主题
5
回复
发表于2017-09-04 14:59:11   |  显示全部楼层
49#

试用了一下,感觉不错,很顺手

有几个问题想请教一下

1.是否支持老的Protel99格式输入?

2.是否能将sch和pcb导出到本地保存,以做备份,项目归档之用,因为现在的中小企业基本不允许也没有条件做云端项目归档和工艺控制的。

3.是否支持sch和pcb导出为AD等比较常见的格式,以便相互交流。

4.项目文件的云端存储安全性如何,是否支持加密操作。

谢谢!

C77A
1
主题
5
回复
发表于2017-09-04 16:51:24   |  显示全部楼层
51#

谢谢回复!

1.明白,主要是单位没有AD,也不能随便安装。

2.建议json文件可以直接导入,这样可能更友好一些。

3.期盼中。。。

4.了解了。


另外想了解一下,大部分单位的设计部门是不能任意上网的,有些单位的设计电脑只有内网或没有网络,那桌面客户端的EasyEDA还能使用吗?

谢谢!


C77A
1
主题
5
回复
发表于2017-09-05 08:59:38   |  显示全部楼层
53#

2.早知道可以直接导入就不用按json压缩包里面的readme.txt操作了,建议把这个readme.txt改为直接用EasyEDA格式打开就可以了

总的来说以EasyEDA现在的水平已经挺不错了,不过我还是固执的认为如果能提供一个能进行Protel/AD与json格式批量互转的软件工具,那拯救一大帮生活在律师函和盗版的阴影下面中小微企业下的老板和电工了,从导入修改打板贴片一条龙,推广起来不要太方便哦