查看: 16558
回复: 22
试用2天EDA,问题
致新科技工程师
5
主题
12
回复
发表于2017-08-12 11:47:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和

    PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?

     

2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。

3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。

4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。


GMT-Billy
mhmtjtlk
0
主题
2
回复
发表于2019-07-10 13:24:08   |  显示全部楼层
21#
试用了两天 画图速度明显没有ad快,尤其是从库里面找元件 那就一个无法忍受  慢一点也没事 关键常常都是一分钟了还没出来封装和元件 咋忍受呢 希望越来越好