查看:
16552
回复: 22 |
试用2天EDA,问题
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:47:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和 PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?
2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。 3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。 4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。 GMT-Billy
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:58:18
|
显示全部楼层
2#
测试发现,焊盘位置不准的问题,可通过把焊盘变成OVAL形状,再调回到Rectangle形状。位置就对了? 这又是为毛呢?这对焊盘多的IC,简直是灾难。 GMT-Billy
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-15 13:20:52
|
显示全部楼层
7#
这个光标的移动和显示,如果Step要变成0.1mm?有什么方法?snap size在哪设置啊?
GMT-Billy
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2018-03-19 16:17:38
|
显示全部楼层
19#
实心填充出来的边界线太宽,还有铺铜箔的边有个粗大的不连续的线,都是非常大的问题,导致实心填充根本没法用。
GMT-Billy
|
|