查看: 19573
回复: 37
可贴元件0805 红色质量问题。
点点滴滴
9
主题
74
回复
发表于2017-08-18 19:27:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

前两天贴了20片板子(SMT170814029), 板上有 80个 0805 红色LED(C2295),   72个0805 绿色 (C2297),  67个白色(C34499)


红色一组并联, 绿色一组并联, 白色一组并联。 刚拿到板子时,看着加工是没得说的,比手工焊强了100倍。本来还想发图赞一下的。 可是搞了半天,没了这了闲情。

20片板子, 20*80, 1600个红色LED, 平均每片板有5个是坏的. 损坏率 6%.   测试条件是 1.8V 180mA 恒流源点亮。 绿色,白色没有任何问题,点亮100%, 亮度一致。 唯有这个红色, 质量问题? 回流焊温度太高?? , 我认为质量的问题更多些, 从焊点,灯珠表面来看, 焊接温度是没有问题。 


    总得来说,修了半天,也比人工焊接1600个LED 强得多。 我认为有必要对这批红色LED 进行检测一下, 是不是因为焊接问题引起的, 还是灯珠本身的质量问题。 当然这只是一个建议, 并不要求!


Socrates
0
主题
1
回复
发表于2017-08-20 02:21:49   |  显示全部楼层
25#
没有在每个LED串电阻限流的LED并联是不允许出现在实际应用的电路中的,那只能是玩具,太冒险了!