查看:
71595
回复: 48 |
简单易用功率计芯片(HLW8032)设计资料
|
80eboy
1
主题
2
回复 |
发表于2017-09-03 14:23:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
基本特性: * 可以测量有功功率、视在功率、电流和电压有效值 * 有功电能脉冲 PF 管脚输出* 在 1000: 1 的动态范围内,有功功率的测量误差达到 0.2% * 在 1000: 1 的动态范围内,有效电流的测量误差达到 0.5% * 在 1000: 1 的动态范围内,有效电压的测量误差达到 0.5% * 内置频率振荡器 * 内置电压参考源 * 内置电源监控电路 * UART 通讯方式 * SOP8 封装型式 HLW8032比LW8012的优势 1.HLW8012是需要校正的,而HLW8032出厂已经校正了,免去繁杂的校正工作。 2.HLW8032只需要一根引脚与MCU连接,节省了两个光耦芯片也就成本降低。 3.HLW8032所有数据都是通过串口的TX输出,比HLW8012硬件跟简单,软件更容易编写。
应用电路
更多信息请看官方资料 官方资料下载:www.80eboy.com\myproject\MiniPowerMeter\HLW8032参考设计资料V11.zip |
HelpMe
0
主题
1
回复 |
发表于2019-04-26 15:52:52
|
显示全部楼层
39#
请问电流检测电阻能不能放到负载与N之间,而不是L与负载之间?
|
|