查看:
45732
回复: 51 |
APW7090超值型DCDC降压,输入电压达 32V,电流5A, 耐压达40V,保护功能...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:09:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
APW7090超高性价比,超宽输入电压达 32V,额定工作电流5A, 耐压达40V, 转换效率超高。 有欠压,过压,过流,过热,欠压等各种保护。 已经到货了。 超低价,1.3元/每个。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html 数据手册:APW7090KAI-TRG.pdf 供源渠道好,价格超低,性能超好, 供货周期短,有保证。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片, -40~85度的工作温度。 兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过 AOZ1284PI ,价格更低,电流更大。
引脚功能图:
电路简单可靠,设计合理,电路图推荐:
PCB布局推荐:
参数:
|
|||
那一剑的风情
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-12 16:50:28
|
显示全部楼层
46#
这种非同步整流,mos内阻 这么高,自己算下发热,又是 sop8封装,很难输出 5A的。 能满足 5A输出的条件: 1、最好是 同步整流,很少看到 异步整流搞 5A的。 2、如果内置 MOS,上下 mos 内阻 最好 在 20毫欧以下,内阻越低 效率越高,发热越小。 3、5A 电流封装 最好是QFN的,散热好些。 楼主 有没有 其他联系方式?可以私信给我,固态电容还可以。 |
|||
那一剑的风情
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-17 11:42:58
|
显示全部楼层
48#
不是不可以上,而是 肖特基 内阻高 压降大 效率低,导致 发热,在 输出大电流下,很难处理散热,并且效率低。 所以,所以一般输出大电流的,都采用 同步整流 |
|