查看:
81296
回复: 68 |
“环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
|
立创商城高先生
【官方工作人员】
41
主题
148
回复 |
发表于2017-09-20 11:05:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。 深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。 我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。 由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。 所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:
如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片,然后边缘不再封AB胶和银龙胶纸。 而常规的钢网如下图:
这种“环保简易经济型””钢网,能大量的减少AB胶,以及垃圾的产生,非常具有社会意义。 另外,定价也会便宜一些。 适用场景: 1、个人用户。如果只是手工印刷,且印刷次数不是很多,此“环保简易经济型””足矣。 因为AB胶的作用是用来保护黄胶。嘉立创现在使用的是最好的黄胶,日本进口的。另外银龙胶纸仅是为了美观。 注意事项: 1、钢网不能用药水浸泡清洗,不能机洗。因为没有AB胶盖住这个黄胶,药水会渗透到钢片与网纱之间的黄胶,导致容易脱落。 不知各位这种钢网是否感兴趣呢?是否满足需求? ------------------------------------2017-10-28 嘉立创补充------------------------------------------------------------ 环保简易型钢网,一经推出,得到不少客户的认可,推出2周,每天简易型钢(只有30*40,37*47两种规格)的出货量已经超过100个。 这里,我再补充提醒下各位, 环保简易型钢网不封AB胶和银龙胶纸,一般适合个人用,不怎么适合贴片厂反复使用(贴片厂用也可以用,但是贴片厂一般会挑剔,嫌丑,另外就是,如果要重复多次使用,贴片厂会用药水清洗!所以务必看清楚!嘉立创自己的SMT部门用的钢网,就是不封AB胶和银龙胶纸的) |
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-19 19:19:50
|
显示全部楼层
16#
手工焊接的时候钢网只要部分钢片就可以了。一般来说我都是裁剪成比设计大小稍微大一点,刷锡膏的时候用夹子把板和钢网夹起来就可以了。
|
|