查看: 7799  |  回复: 3
ONENET_W5500_接入(HTTP)数据采集上传实践操作
ljfceo
30
主题
83
回复
发表于2017-10-12 18:27:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

用以太网模块W5500实现DHT11采集的温湿度数据上传ONENET平台(HTTP协议)

提示:本文只适合有单片机开发编程能力的朋友可以看

虽然是一个很简单的应用例程,但能突出W5500全硬件协议栈的特点,开发简单,底层接口都已写好,只需移植就行,您只要完成W5500的IP地址,子网掩码,网关,端口号,Socket的配置,从而实现联网。剩下的就是你上层的应用开发。

件平台:W5500STM32F103系列开发版、DHT11

软件平台:C语言、MDK

操作流程:       1.建立工程,为开发做好准备。这里不做详细介绍,这方面不足的朋友自己去补课。


                        2.移植W5500底层库文件。

                        3. 改成自己的API_KEY和设备ID。

                        4.定义要连的ONENETHTTP服务器IP地址和端口号
                        5.定
义自己的本地IP地址和端口号
                        6.
在这里我们串口用的波特率是115200,用串口调试助手时请注意

                        7.ONENET平台创建产品、设备,获得设备IDAPIKEY请参考ONENET接入文档

各个步骤请看下面的链接文档,免费为大家提供学习参考。

ONENET_W5500_接入(HTTP).rar 

 点击查看大图

  

下图是基于STM32f103开发板实践操作...怎么样?

 

希望本文能给大家带来学习W5500参考文范,不足之处,请多多指教!需要代码例程的朋友,请发邮件【姓名+公司+QQ+手机号】箱到support@wisioe.com,收到邮件,会通过QQ 或者邮箱发给您。

 





YeeRay
7
主题
215
回复
发表于2017-10-13 09:38:18   |  显示全部楼层
2#
不错不错