查看:
35590
回复: 35 |
USB单片机CH554/CH559实用例程代码
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-23 15:19:37
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下: 1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPI flash。
CH554系列单片机测试板免费申请请转至:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-23 17:44:30
|
显示全部楼层
3#
赵工你好,CH559/CH558/CH563这3款单片机的串口都内置红外线编解码器,只要外加红外收发器即可实现红外适配器功能。 CH568是一颗支持SM4/AES硬件加密的高速USB单片机,支持USB HOST/DEVICE模式,支持SATA2.0主从模式,支持4路高速SD卡接口。可以对SATA接口的硬盘或光盘读写操作。 CH567是一颗支持SM4/AES硬件加密的双高速USB单片机,有两路高速USB接口(均支持HOST/DEVICE模式),支持4路高速SD卡接口。 相关技术手册可到我司官网搜索下载。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-24 09:10:08
|
显示全部楼层
5#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-24 10:01:50
|
显示全部楼层
7#
什么也涨价了?
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-24 17:17:06
|
显示全部楼层
10#
您好,非常感谢您对我司产品的关注。 CH558是量产型号,现在已经大批量出货,可在官网下载CH558DS1.pdf,这是详细手册。CH558DS1.PDF CH55X的脱机烧录器也是通过USB口或串口对芯片烧录程序,并未开放烧录协议。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-24 17:18:15
|
显示全部楼层
11#
CH552G,批量销售价格1.3元含税。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-11-14 15:05:03
|
显示全部楼层
13#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-11-14 15:08:49
|
显示全部楼层
14#
此例程适用型号,CH551/CH552/CH554/CH558/CH559
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-02-28 08:55:07
|
显示全部楼层
17#
CH554和CH559都是USB的全速模式,理论带宽12Mbps,实际比这个小,应用上来讲主要是做一些对速度要求不是很高的应用,具体的传输速度还由USB的通讯类型决定。比如读取U盘内容,速度大概可以达到几百KB/S。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-06-19 08:54:03
|
显示全部楼层
19#
此文件包中的HEX文件直接下载进CH559里面,CH559通过USB连接电脑,若是安装了CH340的驱动,可以正常识别为CH341设备。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-28 09:16:16
|
显示全部楼层
25#
CH558芯片2015年就大批量出货了,官网看CH558DS1.PDF。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-28 09:24:19
|
显示全部楼层
26#
你好,ISP工具的烧录协议没有公开,我们会提供相应的库文件用于工程师自己开发烧录软件。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-28 09:28:14
|
显示全部楼层
27#
可参考模拟键鼠符合设备例程,在CH554EVT.zip\CH554EVT\EXAM\USB\Device文件夹中,
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-29 08:42:01
|
显示全部楼层
29#
可以加我QQ1258305301,但linux由于需求比较少暂时还没有库文件。是基于windows的。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|