查看: 3598  |  回复: 3
火灾报警系统产品的防雷防浪涌解析
雷卯ESD
5
主题
1
回复
发表于2017-10-31 10:36:50 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
目前火灾报警系统在楼宇、隧道、石油、化工各个领域等到广泛应用,然而系统的防雷措施有的不够完善,因个别节点设备的雷击损坏,短路,导致整个系统失效经常发生。
导致这种情况发生的主要原因的设备板卡级的防雷措施不到位,就算前级加了防雷器,也发挥不了很好的作用,所以作为火灾报警系统产品的厂家对自己产品的负责就是,全面考虑板卡级的防雷电路,不能只寄希望于外部防雷,毕竟工程施工质量,接线都对防雷效果有影响。
基于各类产品,雷卯电子总结出需要设计防护的接口类别如下:
1、报警总线
2、多线控制线
3RS-485通信总线
4RS-232 通信总线
5、远程网络通信线
6DC24V 电源线
7AC220V 电源线
以上各类接口,电压、速率、线路长短不一,所以要设计不同的防雷电路,以下基于雷卯电子的防护器件做逐一保护方案的设计介绍。
一、报警总线和多线控制器保护电路
报警总线电压多为18-24V 信号,对于传感器经常会有感应过压的冲击,所以推荐以下方案。
 
 
以上2种方案都是可以提供24V芯片的静电30KV保护和浪涌保护,功率最大可以选择500W,已经在部分总线产品上应用了。
二、RS-485通信总线保护电路
 
RS-485的特点是速度不快,传输距离长,收发电平不对称,所以设计了保护器件封装为SOT-23 内部电性为7V 12V 不对称布置,能准备保护485芯片且不会造成信号丢包。
三、RS-232 通信总线保护电路
 
四、网络通信接口保护电路
 
五、DC24V保护电路
以上方案基于防雷10KV的应用.
器件选型如下:
GDT 2R090-5S
TVS SMAJ36CA
PPTC: SMD1812P110
如果接口雷击要求不高,可以考虑不设置GDT,而将TVS型号功率选择SMBJ36CA SMCJ36CA.
六、AC220V 保护电路
 
220V 交流的保护既要考虑浪涌的保护能力,还要考虑经常收雷击的次数,导致的压敏漏流变大,所以需串入GDT
在满足浪涌的同时,还要考虑安规绝缘耐压的测试要求,选择准确型号的GDT
ljfceo
30
主题
83
回复
发表于2017-11-06 10:29:59   |  显示全部楼层
2#
好贴!不错,get了!