查看:
5960
|
回复:
5
|
还在用水冷吗?太LOW,陶瓷PCB让你随意超频
|
斯利通陶瓷电路板
11
主题
10
回复 |
发表于2017-11-02 11:23:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
个人PC经过在国内的这几十年发展,已经普及到千家万户,人们的需求在也不是一个奔腾4代处理器就能满足得了的。网络游戏同样跟随着硬件的进步不断飞跃,现在网络游戏的受众面之广真的是可以覆盖全年龄段,但是游戏与硬件更新的这么快,个人PC的更新速度根本跟不上,现在国内一台个人PC的寿命最少也有两年(当然,土豪除外),那出了新的大型游戏的时候硬件配置不够玩不了,高端PC又那么贵,这时候怎么办呢?这时就诞生了一个新的群体——超频玩家(overclocker)。 超频,从字面意思理解就是超过频率,实际上也就是这个意思。电脑的超频就是通过计算机操作者的超频方式将CPU、显卡、内存等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作,以提高电脑的工作速度。超频的英文名称是“Over Clock”,是一种通过调整硬件设置提高芯片的主频来获得超过额定频率性能的技术手段。以AMD 羿龙II X4 955黑盒CPU为例,它的额定工作频率是3.2GHz(赫兹),其作为一款原生四核处理器,仅通过软件方式便稳超4GHz风冷极限频率,系统可以稳定运行,就完成了一次成功的超频。 超过额定的频率肯定是有可能会对硬件产生永久性损伤的,不管是超频CPU还是超频显卡或者超频内存,最大的问题显而易见,就是散热。电脑硬件要保证正常工作的温度在60℃以下,超频不做散热处理的话,硬件分分钟就会被烧毁。由于频率提升带来的大发热量一直是众overclocker讨论的一个问题,从风冷、水冷,到压缩机、半导体制冷,再到疯狂的液氮、干冰,用尽降温方法。比较普遍的风冷散热器和水冷由于其低成本和易用性的特点已经成为入门级超频发烧友的标准配置,缺点在于:即使是最好的风冷或水冷,也只能把温度控制得接近或等于环境温度。为了把温度降得低于零度,发烧友们选择了压缩机和半导体制冷。压缩机通过相变制冷可以使蒸发器温度达到-50℃,而国外发烧友自制的三级压缩机系统甚至达到了-196℃,也就是相当于液氮的蒸发温度。但是由于压缩机系统高昂的价格,只能被极少数发烧友接受,液氮和干冰也只是骨灰极发烧友才会用到的极限利器,且蒸发/升华速度非常快,只能带来短时间的极限效能,没有实用价值,所以半导体制冷成为最佳选择。而半导体只能当中最关键的就是我们今天要讲的主角——陶瓷PCB。 半导体制冷片,也叫热电制冷片,是一种热泵。它的优点是没有滑动部件,可靠性高,无制冷剂污染。利用半导体材料的帕尔贴效应,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。理论上无限大的电流可以带来无限低的温度,这对于超频发烧友而言再好不过了。 半导体制冷片最关键的的点就是我们的陶瓷PCB,陶瓷PCB具有高绝缘、高导热的特点,用在半导体制冷片上简直就是天作之合,半导体制冷片有两面,一面吸收热量,一面放出热量,当需要一定程度的制冷的时候,电流增大,如果使用金属PCB加绝缘层的话会被瞬间击穿短路。 两块半导体制冷片通过导热铜块给硬件冷却,水冷头则给半导体制冷片的热端降温,从而达到把硬件温度控制在室温甚至零度以下的目的。一般采用的是两片输入功率231W的制冷片,输入电压15V,制冷功率128W。因为温度会降到零度以下,当温度与环境温度的温差超过8摄氏度时会结露,所以保温工作一定要做好。这里就会用到聚氨酯保温泡沫,保温效果很好。在外面再穿一层“衣服”——环氧树脂,纯粹为了外观。如果直接给半导体制冷片通电的话会有被烧毁的危险,在测试之前,主板也要作适当的保护,防止因为温差过大而结霜或者结露。 所以,还在眼巴巴的看着水冷主机吗?还不快试试陶瓷PCB的强大,让你的PC运算飞起来。 |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-11-02 14:02:14
|
显示全部楼层
2#
“陶瓷PCB” --- 长啥样? 估计很多人首先想到这个问题
|
|