查看: 29926
回复: 49
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
青龙
76
主题
728
回复
发表于2017-12-21 13:25:18 | 只看该作者
1# 电梯直达

输出电流至少2A


使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。


数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 


采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html


参考价格:

100 个以上:¥0.46 /



推荐电路图,

输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。

 





DC-DC芯片/BL8033CB6TR

4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。

采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html

批量价格:0.66元

数据手册:BL8033.pdf 

 


青龙
76
主题
728
回复
发表于2017-12-21 13:34:06   |  只看该作者
2#

  

 


1.2V,1.5V,1.8V可选择的LDO,超低压差,低到220mV压差时300mA输出电流,超低噪声,超快响应,低压差线性稳压器LDO


深圳阿愚
21
主题
213
回复
发表于2017-12-21 15:17:07   |  只看该作者
3#
请说一下里面那个4.7uH电感的选型要求和商城的购买链接,0805封装的可以吗?
YeeRay
8
主题
216
回复
发表于2017-12-21 16:12:00   |  只看该作者
4#
两颗DCDC性价比确实还可以啊
青龙
76
主题
728
回复
发表于2017-12-22 13:20:35   |  只看该作者
5#

BL8032  BL8033推荐电感使用连接:


1A输出电流:

电感使用:10UH ,封装规格:5040

http://www.szlcsc.com/so/product/details_9918.html



2A输出电流: 

电感使用:15UH  , 封装规格:6045

http://www.szlcsc.com/so/product/details_84538.html


3A输出电流:

电感使用:10UH , 封装规格:6045


http://www.szlcsc.com/so/product/details_80410.html



daybeen
5
主题
64
回复
发表于2017-12-22 14:47:25   |  只看该作者
6#
看参数很好呢,价格也给力
深圳阿愚
21
主题
213
回复
发表于2017-12-22 14:49:18   |  只看该作者
7#
青龙 发表于2017-12-22 13:20:35  5# BL8032BL8033推荐电感使用连接:1A输出电流:电感使用:10UH,封装规格:5040http://www.sz...
2A输出的一定要用15uH吗?还是和3A的一样用10uH的也可以?或者有什么影响?
青龙
76
主题
728
回复
发表于2017-12-22 15:23:57   |  只看该作者
8#
深圳阿愚 发表于2017-12-22 14:49:18  7# 2A输出的一定要用15uH吗?还是和3A的一样用10uH的也可以?或者有什么影响?
电感感值适当大一点可以减少输出电流纹波与电压纹波,电感过大,效率变低。 响应变慢,根据需要调整,我上面是比较适合的电感参数。
深圳阿愚
21
主题
213
回复
发表于2017-12-22 16:56:56   |  只看该作者
9#
青龙 发表于2017-12-22 15:23:57  8# 电感感值适当大一点可以减少输出电流纹波与电压纹波,电感过大,效率变低。响应变慢,根据需要调整,我上面是比较适合的电感参数...
明白,谢谢
青龙
76
主题
728
回复
发表于2017-12-28 15:47:47   |  只看该作者
10#
又增加了几款性价比极高的,LDO,电流大,适合功率大的应用场合。
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于2018-01-03 17:10:37   |  只看该作者
11#
刚才看到TO-252-2(DPAK)封装的 BL1117-33CY  BL1117-CY  是1A大电流的,才0.5元,这么便宜吗?这样散热不错的封装, 上海贝岭的品质不错,以前用过。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于2018-01-06 13:35:26   |  只看该作者
12#

输出3.3V,1A电流压降350mV,超低压差线性稳压器LDO,特别适合低功耗设备供电,无线模块供电,电池供电延长续航的场所。

低压差线性稳压(LDO)/BL9110-330BPFB(1A电流压降350mV)  可以代替1117-3.3 (压差1.3V太大了)

  • 封装规格:SOT-223
  • 用电池供电的福音啊。

http://www.szlcsc.com/so/product/details_180631.html



低压差线性稳压(LDO)/BL9110-330BPEB  

  • 封装规格:TO-252-2(DPAK)

http://www.szlcsc.com/so/product/details_180632.html


这两个LDO稳压芯片很好,3.3V输出电压,超低压差到350mV 电流1A ,锂电池供电用好啊,什么时间有货啊?

let
10
主题
490
回复
发表于2018-01-06 13:53:04   |  只看该作者
13#
输入耐压比较低,适合前级5V使用场合。
SMT从业员,需要可联系。
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于2018-01-17 13:29:42   |  只看该作者
14#
性价比挺高的,效率不错,可以代替部分LDO。
老楼zec
0
主题
1
回复
发表于2018-02-26 13:44:34   |  只看该作者
15#

BL8032 输出电压与输入电压压差多少?

比如输入5V,输出可以最高到多少V?

      输入12V, 输出可以最高到多少V?

天山雪狼
0
主题
4
回复
发表于2019-05-24 18:40:08   |  只看该作者
16#
设计是输出5V的,电路也是抄的数据手册的,上电FB电压只有0.4几V,输出只有3V,有办法解决吗?
天山雪狼
0
主题
4
回复
发表于2019-05-24 18:45:13   |  只看该作者
17#
 
天山雪狼
0
主题
4
回复
发表于2019-05-24 18:47:14   |  只看该作者
18#
万用表表笔点一下FB脚,输出就变成5V了,点R13的右边,没有用
whuerwhuer
2
主题
95
回复
发表于2019-05-25 01:16:44   |  只看该作者
19#
天山雪狼 发表于2019-05-24 18:47:14  18# 万用表表笔点一下FB脚,输出就变成5V了,点R13的右边,没有用
短路R13
天山雪狼
0
主题
4
回复
发表于2019-05-29 12:01:08   |  只看该作者
20#
whuerwhuer 发表于2019-05-25 01:16:44  19# 短路R13
没有作用,还是不行
非专业搬砖
0
主题
3
回复
发表于2019-06-17 23:51:01   |  只看该作者
21#
今天测试了下8032, 和你的情况类似,提高VIN电压后,就不再发生了。感觉电流输出大了之后,如果输入电压太低,就不很稳定
TonyHo
0
主题
3
回复
发表于2019-06-21 11:09:34   |  只看该作者
22#

如此而言的话  不靠谱,另外看说明R1最好是300K左右。

后续如何了?

syz0809
0
主题
5
回复
发表于2019-07-13 10:52:06   |  只看该作者
23#
mack
goodwell
1
主题
9
回复
发表于2019-08-02 16:54:37   |  只看该作者
24#
再次Mark
axushilong
1
主题
16
回复
发表于2019-08-06 17:49:07   |  只看该作者
25#
好贴,标记下
龙起快哉风
0
主题
1
回复
发表于2019-10-28 23:07:12   |  只看该作者
26#
不错
一本道君
1
主题
252
回复
发表于2020-02-11 23:09:27   |  只看该作者
27#
能代替RT7272BGSP,4.5~36V输入,3A输出的step-down有推荐吗?谢谢?
vmerk
0
主题
5
回复
发表于2020-04-18 20:36:53   |  只看该作者
28#
各位大佬,小弟去年毕业,刚刚入行新人。问一下,我用BL8033拉载超过100ma电压就被拉下去了。我一直以为是我的电路问题,我后来把FB的电阻短接也不行,BST到SW的电容也从100换到106。100k我都换过。后来还按照3.3v3A的推荐电路搭一下,结果还是一样,只要拉载超过100mA电压就回被拉下去。电感换过4.7uH,6.8uH,10uH。都没用。哪位大佬可以指点一二,小弟跪谢了
Hohai
0
主题
7
回复
发表于2020-04-19 13:18:00   |  只看该作者
29#
vmerk 发表于2020-04-18 20:36:53  28# 各位大佬,小弟去年毕业,刚刚入行新人。问一下,我用BL8033拉载超过100ma电压就被拉下去了。我一直以为是我的电路问...
可否贴一下原理图和PCB的这个部分?
vmerk
0
主题
5
回复
发表于2020-04-19 21:00:35   |  只看该作者
30#
Hohai 发表于2020-04-19 13:18:00  29# 可否贴一下原理图和PCB的这个部分?

大哥,我不知道为什么没有办法在论坛贴图,老师提醒我违规

 

vmerk
0
主题
5
回复
发表于2020-04-19 21:01:15   |  只看该作者
31#
vmerk 发表于2020-04-19 21:00:35  30# 大哥,我不知道为什么没有办法在论坛贴图,老师提醒我违规
 还请大佬给我看看,谁怎么回事
vmerk
0
主题
5
回复
发表于2020-04-19 22:13:45   |  只看该作者
32#

求大佬帮忙看是怎么回事


深圳芯语科技有限公司
0
主题
20
回复
发表于2020-04-24 21:40:11   |  只看该作者
33#
vmerk 发表于2020-04-18 20:36:53  28# 各位大佬,小弟去年毕业,刚刚入行新人。问一下,我用BL8033拉载超过100ma电压就被拉下去了。我一直以为是我的电路问...
这个问题我也遇到过。搞了一堆售后。跟你情况一样。去年的事,到现在都有阴影,单片机烧了一大片。本来输出给多个光藕的。测的时候测了几路没注意,后来到客户那里,输出弄个七作路,就不正常了,电流也是100MA左右。输入电压为12V。输出5V ,我在开发过程有有这样的情况,有时不起动,不输出5V。尤其在关电后马上又打开。最后把最感换小后好多了。但还没在100多毫安时输出电压不稳。有几次我测到输出八九伏。后来我再也不敢用了,本想事研究一下的,问官方要个测试板,没下文。然后我也不想花精力弄了,原来大家都有碰到啊。有哪个说没碰到这问题的举个手。能到5V 200MA不?跟你买个样板
深圳芯语科技有限公司
0
主题
20
回复
发表于2020-04-24 21:40:44   |  只看该作者
34#
vmerk 发表于2020-04-18 20:36:53  28# 各位大佬,小弟去年毕业,刚刚入行新人。问一下,我用BL8033拉载超过100ma电压就被拉下去了。我一直以为是我的电路问...

这个问题我也遇到过。搞了一堆售后。跟你情况一样。去年的事,到现在都有阴影,单片机烧了一大片。本来输出给多个光藕的。测的时候测了几路没注意,后来到客户那里,输出弄个七作路,就不正常了,电流也是100MA左右。输入电压为12V。输出5V ,我在开发过程有有这样的情况,有时不起动,不输出5V。尤其在关电后马上又打开。最后把最感换小后好多了。但还没在100多毫安时输出电压不稳。有几次我测到输出八九伏。后来我再也不敢用了,本想事研究一下的,问官方要个测试板,没下文。然后我也不想花精力弄了,原来大家都有碰到啊。有哪个说没碰到这问题的举个手。能到5V 200MA不?跟你买个样板


聚对苯二甲酸乙二酯
0
主题
7
回复
发表于2020-05-01 14:59:45   |  只看该作者
35#
hiso
0
主题
1
回复
发表于2020-06-10 15:27:05   |  只看该作者
36#
TPS563201DDCR
嗷嗷叫的老马
0
主题
3
回复
发表于2020-07-01 10:10:51   |  只看该作者
37#
vmerk 发表于2020-04-19 21:00:35  30# 大哥,我不知道为什么没有办法在论坛贴图,老师提醒我违规

反馈电阻为什么接在了SW脚上?


你确定这个图没错? 

海贼王99
0
主题
13
回复
发表于2020-08-07 14:34:36   |  只看该作者
38#
正在找一个适合 VIN=15V , Vout=5V 的DC/DC,本来想用这个的,一看用过的人,我不敢了,换个型号吧,万一不靠谱怎么办,时间耽误不起。
000林三000
0
主题
1
回复
发表于2020-08-10 15:09:43   |  只看该作者
39#
vmerk 发表于2020-04-19 21:01:15  31# 还请大佬给我看看,谁怎么回事
双层板布线要特别注意FB的反馈电阻和GND回路,反馈电阻太远,FB反馈信号不好,输出纹波大。FB反馈电阻的GND如果绕远回或者GND干扰较大,无负载时输出正常,轻负载时输出就掉电压。我遇到的问题跟你们遇到的不同,就是这个BL8032的输出纹波太大,约180mV,用的15uH的电感,最好状态能够调到80mV。500K的开关频率还是太低了,要想纹波小还是选开关频率高一些的吧。
Gavin168
0
主题
15
回复
发表于2020-08-19 19:47:34   |  只看该作者
40#
非专业搬砖 发表于2019-06-17 23:51:01  21# 今天测试了下8032,和你的情况类似,提高VIN电压后,就不再发生了。感觉电流输出大了之后,如果输入电压太低,就不很稳定
同意21楼的说法,输入5V,想产生个3.3V,如果电流大到1A左右,则此芯片就没戏了,要输入6V才正常,不知道为什么求大神指点
Gavin168
0
主题
15
回复
发表于2020-08-19 19:49:44   |  只看该作者
41#
其实我输出不到1A,大概在200mA就没戏了。。真难受
Gavin168
0
主题
15
回复
发表于2020-08-19 19:52:53   |  只看该作者
42#
vmerk 发表于2020-04-18 20:36:53  28# 各位大佬,小弟去年毕业,刚刚入行新人。问一下,我用BL8033拉载超过100ma电压就被拉下去了。我一直以为是我的电路问...
遇到你同样的问题,想死的心都有
有你真好
0
主题
2
回复
发表于2020-08-20 15:47:35   |  只看该作者
43#

这么惨,我选的BL8033准备试用,电流准备大于2A,真是上面说的这样就麻烦了

vmerk
0
主题
5
回复
发表于2021-06-05 19:11:26   |  只看该作者
44#
有你真好 发表于2020-08-20 15:47:35  43# 这么惨,我选的BL8033准备试用,电流准备大于2A,真是上面说的这样就麻烦了
没有的,是我搞错了。你用了么,大于2A用起来怎么样啊
华丽琉璃雨
0
主题
1
回复
发表于2021-09-16 14:19:15   |  只看该作者
45#
弱弱的问一下  96k是啥意思啊?  商城里面找不到,然后3.3v 3A 输出的 R1电阻怎么弄变成5v3a输出???
马云化腾
0
主题
4
回复
发表于2021-09-29 15:12:59   |  只看该作者
46#
vmerk 发表于2020-04-19 22:13:45  32# 求大佬帮忙看是怎么回事
可能与芯片铺地有关系,最好把输入和输出电容的地大面积铺在一起
绝对零氪QAQ
0
主题
2
回复
发表于2022-04-02 16:25:17   |  只看该作者
47#

大佬们好。最近我也再用BL8033这个芯片……给Cat1模块做供电电路,5V转3.8V(后面因为会降压,改成5V转4V,实际适配器输出5.6V)。原理图和PCB都会贴出来。已经在这个帖子里观望好几天了,各位的建议(除了改PCB)我基本自己都用在了电路上了。现在描述一下问题。供电电压在5.8V--7V的时候正常运行(5.6V勉强用着)。在这个范围左右的电压值都会引起某一瞬间电流为0的情况(比如8V,12V)。上面的情况是自己用恒流电源一点一点测出来的。求大佬指教一二。


关于需要用金属触碰FB引脚才能彻底转换的问题:在反馈电阻(典型应用电路 R2电阻)的两端并联小电容解决的。本人并联了一个33pf的电容,把这个问题解决了)

  

绝对零氪QAQ
0
主题
2
回复
发表于2022-04-02 16:31:12   |  只看该作者
48#
绝对零氪QAQ 发表于2022-04-02 16:25:17  47# 大佬们好。最近我也再用BL8033这个芯片……给Cat1模块做供电电路,5V转3.8V(后面因为会降压,改成5V转4V,...
原理图上的数据对应5V转4V(实际上电压表测量是5.6V转4.09V)。去掉了FB连的电阻,电感改成了15uH。测试的电路就是这个配置的。
我长了树
0
主题
1
回复
发表于2022-08-05 13:26:09   |  只看该作者
49#
看大家的反馈,觉得BLM8033不是很靠谱呀,楼主以后多做些推荐电源样板的测试数据,带个载做些稳定性测试
独影残月
2
主题
2
回复
发表于2022-08-06 07:48:15   |  只看该作者
50#
升压有没有