查看: 151604
回复: 78
【教程】SMT打样-邮票孔拼版制作方法
科发智能
0
主题
1
回复
发表于2019-09-20 19:29:52   |  只看该作者
53# 电梯直达

请问为什么提示这样的;导致不能下单

 

PCB万岁
0
主题
1
回复
发表于2019-09-28 17:48:05   |  只看该作者
54#
麻痹的,请问两排孔直接的距离多少?上面好像之说了单排之间孔的距离。
waser
0
主题
6
回复
发表于2019-10-25 10:14:35   |  只看该作者
55#

拼板时用邮票孔连接,先不分割,贴片后再分割,那邮票孔的作用是什么?


elecsail
0
主题
1
回复
发表于2019-11-02 20:10:17   |  只看该作者
56#
支持V割多好啊 。。。。。
hl6463
0
主题
3
回复
发表于2019-11-06 10:23:26   |  只看该作者
57#
嘉立创为什么不支持V割,其他地方都可以贴呢
杯吹的恩吉尼
20
主题
585
回复
发表于2019-12-26 14:39:57   |  只看该作者
58#
我按立创邮票孔标准做了两个邮票孔封装,1.2mm和1.6mm的m等我打的拼板回来看效果好的话,就上传上来分享给大家。
杯吹的恩吉尼
20
主题
585
回复
发表于2019-12-30 12:29:59   |  只看该作者
59#

 下面是按JLC推荐的规格做的邮票孔打的拼板,左边是完整的2*4拼板,右边是用手分板后的效果。板厚是1.0 mm。邮票孔那块我是做成了一个封装,是1.6mm宽的。


 


杯吹的恩吉尼
20
主题
585
回复
发表于2019-12-30 12:45:02   |  只看该作者
60#
完完全全
0
主题
1
回复
发表于2020-01-13 10:04:08   |  只看该作者
61#
请问四片不同的板子能拼成一块吗?我复制操作可以,但铺铜操作无效。要怎么操作?
清水仙居
0
主题
1
回复
发表于2020-03-03 10:06:00   |  只看该作者
62#
我也来学习一下,服务好,非常棒。
Robin30
0
主题
5
回复
发表于2020-03-13 17:06:50   |  只看该作者
63#
在cam350直接用gerber拼吗??? 
Robin30
0
主题
5
回复
发表于2020-03-13 17:08:19   |  只看该作者
64#
能不能你们内部自己去拼板,反正贴好之后 ,也是单片给我们的
Robin30
0
主题
5
回复
发表于2020-03-13 17:08:34   |  只看该作者
65#
要不就是给你一个拼板的cad文件
嘿嘿小哥哥
0
主题
1
回复
发表于2020-04-17 10:13:36   |  只看该作者
66#
发表于2017-03-04 23:53:29  6# PCB拼板时1:特殊粘贴的方式可以避免位号自动累加。2:普通粘贴会出现位号自动添加后缀。SMT订单:系统目前只认识单片的...
所以SMT的坐标文件只要单板的,对吧?
SAM
1
主题
7
回复
发表于2020-06-25 13:28:14   |  只看该作者
67#
不支持V割,1来不整齐,2来浪费板子材料,
lihai813
0
主题
1
回复
发表于2020-07-08 09:49:29   |  只看该作者
68#
现在又不支持50片SMT了?
酒醒微凉
0
主题
3
回复
发表于2020-12-08 19:57:42   |  只看该作者
69#
发表于2018-01-08 13:30:06  27# 建意先V割后贴,这样不用拼邮票孔带来不便的麻烦,同意的举手~~~~~~~
+1
CheasTong
0
主题
10
回复
发表于2020-12-24 14:11:43   |  只看该作者
70#
hl6463 发表于2019-11-06 10:23:26  57# 嘉立创为什么不支持V割,其他地方都可以贴呢
V割要动刀,浪费时间。邮票孔就不用处理了,直接出板子
施诺德设计工程师
0
主题
2
回复
发表于2020-12-30 16:54:31   |  只看该作者
71#
不做批量V坑。。。可能是担心手工分板时可能损坏元件,造成不必要的问题。。。

那么请问在下单时候可否直接上传丹块的资料,由嘉立创自行拼板(邮票孔)。。并且多数的拼好板还需要预留3-5MM工艺边,以便于贴好片了后期有插件工艺以及需要过锡炉波峰焊之类的后续工序。当然此方法主要针对有一定数量的。。我也相信很多的公司有这个需求


施诺德设计工程师
0
主题
2
回复
发表于2020-12-30 16:56:01   |  只看该作者
72#

麻烦嘉立创介绍下   需要贴片开钢网  我们下单时候提供元件清单。。。。。。一整个流程


还有王法吗
0
主题
1
回复
发表于2021-01-06 23:14:13   |  只看该作者
73#
 邮票孔的位置有机械层划线了,是不是就断了呢?到底应不应该画呢?
mingzi
0
主题
1
回复
发表于2021-01-14 13:54:01   |  只看该作者
74#
特殊粘贴的方式可以避免位号自动累加。怎么个特殊法?怎么操作
12423gg
0
主题
1
回复
发表于2021-02-20 10:08:08   |  只看该作者
75#
贴片的单板尺寸支持多大
123dcs
0
主题
1
回复
发表于2021-04-08 17:51:59   |  只看该作者
76#
个人理解,v割的话在一张大pcb中jlc有拼板,所以不好排版,浪费空间。
张大根瞄人缝
0
主题
1
回复
发表于2021-05-10 14:09:58   |  只看该作者
77#
好 不错
浙江SUN
0
主题
1
回复
发表于2021-06-16 15:42:50   |  只看该作者
78#
请教楼主:像下面这个尺寸的小板打样几百篇可以拼板加工吗?急盼指导! 
CDCCDD
0
主题
1
回复
发表于2021-07-21 23:56:10   |  只看该作者
79#
请问拼版的话,是先把单片的画成拼版的PCB,用拼出来的PCB生成坐标跟BOM?还是用单片的PCB生成坐标跟BOM,再做拼出来的PCB?