查看: 1390  |  回复: 2
当前MRAM市场以及专用MRAM设备测试的重要性

主题

回复
发表于2020-07-13 11:34:34 | 只看该作者
1# 电梯直达

Everspin专注于制造MRAM和STT-MRAM的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。为云存储,能源,工业,汽车和运输市场提供了上亿只MRAM和STT-MRAM存储器芯片。Everspin总代理宇芯电子可提供技术支持和产品解决方案。


MRAM可能是当今最有前途的下一代非易失性存储技术。Toggle MRAM和STT-MRAM已经进入市场,在许多应用中获得了市场份额。下一代MRAM技术(例如SOT-MRAM)甚至可以以更高的密度替换最快的SRAM应用。


 


图1 内存制造过程

由于器件架构相对复杂,因此Everspin MRAM的生产过程分为多个阶段,在CMOS背板的顶部制作了一个磁性单元(前板)。器件的测量和表征非常重要,依赖于测量工具的MRAM存储器的生产专门用于MRAM和STT-MRAM测量。


Integral Solutions Inc(ISI)生产用于MRAM开发和生产的准静态测试仪。ISI是第一家为MRAM行业制造晶圆级测试仪的公司,并且可能拥有最大的STT-MRAM晶圆级测试仪安装基础。该公司在HDD磁头行业的长期经验为他们带来了MTJ测试经验,这些经验带给了新兴的MRAM测试行业。


主题

回复
发表于2020-07-13 11:35:42   |  只看该作者
2#
Everspin专注于制造MRAM和STT-MRAM的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。为云存储,能源,工业,汽车和运输市场提供了上亿只Everspin MRAM和STT-MRAM存储器芯片。Everspin总代理宇芯电子可提供技术支持和产品解决方案。

主题

回复
发表于2020-07-13 11:36:06   |  只看该作者
3#
MRAM可能是当今最有前途的下一代非易失性存储技术。Toggle MRAM和STT-MRAM已经进入市场,在许多应用中获得了市场份额。下一代MRAM技术(例如SOT-MRAM)甚至可以以更高的密度替换最快的SRAM应用