查看:
17815
回复: 77 |
ST TOF传感器第四代产品FlightSense—VL53L5
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2020-12-23 08:26:39
|
只看该作者
1#
电梯直达
ST TOF传感器第四代产品FlightSense—VL53L5 ST基于FlightSense™飞行时间(ToF)技术,推出了新一代的高性能接近和测距传感器。 1、VL53L0X 世界上最小的飞行时间测距传感器 datasheet:vl53l0x.pdf 2、VL53L3CX Time-of-Flight ranging sensor with multitarget detectiondatasheet:vl53l3cx.pdf 3、VL6180X 接近传感器、手势和环境光感应(ALS)模块 datasheet:vl6180x.pdf 4、VL53L1X 基于ST FlightSense 技术的长距离飞行时间传感器 datasheet:vl53l1.pdf 5、VL53L5 New generation Time-of-Flight Ranging sensor Datasheet: vl53l5.pdf,更多开发内部资料,Plz contact me, 谢谢 其他使用简单IR(红外)技术的接近传感器只测量信号强度,并可能受到目标反射率的影响,FlightSense™传感器则根据所发射光子的反射时间直接测量与目标之间的距离,可实现准确测距,不受目标表面特性的影响。 FlightSense™产品封装在“一体化”小型模块中,该模块包含激光驱动器和发射器,以及使ST的传感器具备出色的测距速度和可靠性的单光子雪崩二极管(SPAD)光接收机。 这种先进的ToF解决方案将ST的独特SPAD技术的优势与成熟的自有成像工艺和高产能封装设施完美结合。它非常适合具有下列要求的各种应用: · 准确、高速测距 · 低功耗 · 有竞争力的系统成本 · 可通过灵活的机械设计轻松集成 FlightSenseTM技术和测距传感器可以用在许多应用领域: · 接近感测 · 相机自动对焦和视频辅助 · 真空吸尘器、服务机器人和玩具,用于沿墙壁移动、悬崖探测和防撞 · 无人机的悬停/降落辅助 · 家用电器:环境guang感测、手势识别(用于ZHAO明管理)和自动门控 · 独特、节能的存在检测模式,可为PC、笔记本电脑和IoT设备提供创新的自动休眠/接近唤醒功能。 · 更多应用包括厕所、水龙头或肥皂分发器中的洗手间自动化功能,以及为自动贩卖机或智能货架系统中的库存管理提供辅助的包装计数功能。 FlightSense™接近和测距传感器具有完整的文档包,例如源代码和软件API(应用编程接口),它与一系列微控制器和处理器兼容。X-NUCLEO扩展板、分线板和相关的开发生态系统使得应用软件开发和向客户设备物理集成变得非常容易。
VL53L8预热!!!ST新多区dToF传感器,能耗减半,测距加倍! KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2020-12-27 17:51:58
|
只看该作者
2#
经过不同世代产品的累计,我们已经突破10亿出货量。有趣的是,我们没有因为出了第二代就把第一代消灭了,因为每一代有不同的长短距离、不同的角度,可满足不同的需要。”张程怡介绍到。ST的VL6180、VL53L0和VL53L1等系列产品正在大批量生产,用于消费类、个人计算机和工业市场。
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2020-12-29 07:57:04
|
只看该作者
3#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2020-12-30 08:46:24
|
只看该作者
4#
ToF是物体,粒子或波传播一段距离所花费的时间的度量。您知道蝙蝠的声纳系统有效吗?飞行时间系统与此类似! 飞行时间传感器种类繁多,但大多数是飞行时间相机和激光扫描仪,它们使用称为激光雷达(光检测和测距)的技术,通过用红外光照射来测量图像中各个点的深度。 使用ToF传感器生成和捕获的数据非常有用,因为它可以提供行人检测,基于面部特征的用户身份验证,使用SLAM(同时定位和映射)算法的环境映射等等。 该系统实际上广泛用于机器人,自动驾驶汽车,甚至现在是您的移动设备。举个例子,如果您使用的是华为P30 Pro,Oppo RX17 Pro,LG G8 ThinQ,则您的手机配有ToF摄像头! KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2020-12-31 08:17:40
|
只看该作者
5#
精确快速的测量 与其他距离传感器(例如超声波或激光)相比,飞行时间传感器能够非常快速地组成场景的3D图像。例如,ToF相机仅需一次即可完成此操作。不仅如此,ToF传感器能够在短时间内准确地检测物体,并且不受湿度,气压和温度的影响,使其适合于室内和室外使用。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-04 11:13:06
|
只看该作者
6#
ST TOF产品的优势 相较于其他ToF,意法半导体的ToF有着独特的优势: 尺寸小,一级安规,数字输出,非模拟值 , 高精度 。 张程怡介绍到,ST TOF 芯片更大的卖点是高精度,能够抗温度变化、各类室内光源、目标物颜色干扰。冬天大家的衣服是深色,这个光发出来都被吸收了,返回的很少,普通的TOF会认为信号弱距离短,所有穿黑衣服的都是距离近的,所有穿白衣服的都是远的,如果不是ST ToF就很容易得出这一非常误导的结果,是因为衣服把光吸收反射了。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-05 09:12:24
|
只看该作者
7#
飞行时间传感器如何工作? 现在,我们对飞行时间传感器是什么有了一个简短的了解,它如何工作? ToF传感器使用微小的激光发射红外光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差,传感器可以测量物体与传感器之间的距离。 今天,我们将探讨ToF使用旅行时间确定距离和深度的2种方法,它们是: 使用定时脉冲 使用调幅波的相移 使用定时脉冲 例如,它的工作方式是首先用激光照射目标,然后用扫描仪测量反射光,然后使用光速推算出物体的距离,从而精确地计算出行进的距离。此外,然后使用激光返回时间和波长的差异来进行目标的精确数字3D表示和表面特征,并在视觉上绘制出其各个特征。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-06 17:16:27
|
只看该作者
8#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-06 17:18:09
|
只看该作者
9#
使用飞行时间传感器的好处 精确快速的测量 与其他距离传感器(例如超声波或激光)相比,飞行时间传感器能够非常快速地组成场景的3D图像。例如,ToF相机仅需一次即可完成此操作。不仅如此,ToF传感器能够在短时间内准确地检测物体,并且不受湿度,气压和温度的影响,使其适合于室内和室外使用。 长距离 由于ToF传感器使用激光,因此它们也能够高精度地测量远距离和范围。例如,我们的RPLiDAR S1便携式ToF激光扫描仪套件?的射程为40m!因此,ToF传感器具有灵活性,因为它们能够检测各种形状和大小的近距离和远距离物体。 从某种意义上说,它也是灵活的,因为您能够自定义系统的光学部件,以实现最佳性能,您可以在其中选择发射器和接收器类型以及透镜,以获得所需的视野。 安全 担心从ToF传感器发出的激光会伤害您的眼睛吗?别担心!现在,许多ToF传感器都使用低功率红外激光作为光源,并通过调制脉冲驱动它。传感器达到1类激光安全标准,可确保其对人眼的安全。 具有成本效益 与其他3D深度范围扫描技术(例如结构化光相机系统或激光测距仪)相比,ToF传感器与它们相比要便宜得多。 尽管有所有这些限制,ToF仍然非常可靠,并且是捕获3D信息的非常快速的方法。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-07 07:52:58
|
只看该作者
10#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-13 09:14:37
|
只看该作者
11#
KOUKOU:934281213
|
|||
三国小乔
0
主题
1
回复 |
发表于2021-01-18 09:49:46
|
只看该作者
12#
你好 VL53L5国内什么时候可以卖?
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-20 20:50:23
|
只看该作者
13#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-01-26 11:08:32
|
只看该作者
14#
VL53L5实现了几方面的突破:一是角度大,扩展至61度;二是可切割,达到16个区域。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-02-20 09:23:53
|
只看该作者
15#
VL6180X将一个红外发射器,一个红外传感器和一个环境光传感器整合于一个三合一即用型回流焊封装,易于集成,为终端产品制造商缩短了光学和机械设计优化过程并降低了相应的成本。 该模块为低功率操作设计。测距和ALS测量可在用户定义的时间间隔自动执行。支持多门限和中断方案以尽量减少主机操作。 主机控制和结果阅读通过使用I2C接口执行。可选的附加功能(如测量准备和门限中断)由两个可编程的GPIO引脚提供。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-02-26 09:54:12
|
只看该作者
16#
意法半导体的ToF有着独特的优势:尺寸小,一级安规,数字输出,非模拟值,高精度。
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-03-31 15:04:41
|
只看该作者
17#
坚持不能沉贴~
KOUKOU:934281213
|
|||
长空
3
主题
43
回复 |
发表于2021-04-30 09:47:32
|
只看该作者
18#
能用到激光镭达上吗?
|
|||
箫傲江湖
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-12 15:42:09
|
只看该作者
19#
VL53L5 能拿到样片吗
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-15 09:39:52
|
只看该作者
20#
家QQ
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-15 09:40:44
|
只看该作者
21#
TOF VL53L5CXV0GC/1 已经官方发布资料, 加我QQ索取。
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-18 20:06:37
|
只看该作者
22#
飞行时间传感器种类繁多,但大多数是飞行时间相机和激光扫描仪,它们使用称为激光雷达(光检测和测距)的技术,通过用红外光照射来测量图像中各个点的深度。使用ToF传感器生成和捕获的数据非常有用,因为它可以提供行人检测,基于面部特征的用户身份验证,使用SLAM(同时定位和映射)算法的环境映射等等。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-19 10:06:06
|
只看该作者
23#
长距离 由于ToF传感器使用激光,因此它们也能够高精度地测量远距离和范围。例如,我们的RPLiDAR S1便携式ToF激光扫描仪套件?的射程为40m!因此,ToF传感器具有灵活性,因为它们能够检测各种形状和大小的近距离和远距离物体。 KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-19 14:35:16
|
只看该作者
24#
从2000年夏普首次将相机和手机相结合以后,手机相机的创新一直以惊人的速度在前进,主要可分为以下4个阶段: 相机和手机相结合,手机具备照相功能,此后相机模组尺寸不断减小,像素不断提高; 前置摄像头添加,像素不断提高,自拍功能不断完善; 双摄和三摄突破单相机瓶颈,夜视暗拍、大光圈、潜望式、超广角功能不断提升相机性能; KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-20 20:22:16
|
只看该作者
25#
随着我们以光速工作,所有这些事情都发生得非常快。您能想象传感器能够测量的精度和速度吗?让我举一个例子,光以每秒30万公里的速度传播,如果一个物体离您5m,光离开相机与返回之间的时间差约为33纳秒,仅相当于0.000000033秒!哇!更不用说,捕获的数据将针对图像中的每个像素,为您提供精确的3D数字表示。
KOUKOU:934281213
|
|||
长空
3
主题
43
回复 |
发表于2021-07-21 10:25:19
|
只看该作者
26#
分区是分辨率的意思吗?可以装到电机上旋转扫描用吗?
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-21 15:27:51
|
只看该作者
27#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-21 15:42:51
|
只看该作者
28#
旋转扫描,用来实现什么功能,检测成像?
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-22 09:53:28
|
只看该作者
29#
ToF传感器是什么?ToF传感器工作原理,在汽车和工业应用和ai人工智能及3D成像的结合,需要传感器识别功能,改变了2D视觉的局限,特别是在手机和汽车两个大行业传感器使用中,突显出传感器很多优势,出现了三种领先的3D成像技术。这三种技术分别是双目立体成像、结构光和飞行时间(ToF)。通过这些技术生成的3D数据可实现行人探测、人脸识别、手部运动检测以及提供SLAM(即时定位与地图构建)功能。
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-23 16:29:09
|
只看该作者
30#
TOF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-28 13:09:53
|
只看该作者
31#
TOF传感器应用领域:机器视觉,机器人,投影仪,IoT智能家居中控面板 ,激光电视,隔空操控领域.....
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-29 10:15:19
|
只看该作者
32#
ST基于FlightSense™飞行时间(ToF)技术,推出了新一代的高性能接近和测距传感器。
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-07-30 11:29:07
|
只看该作者
33#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-01 18:06:02
|
只看该作者
34#
这种先进的ToF解决方案将ST的独特SPAD技术的优势与成熟的自有成像工艺和高产能封装设施完美结合。它非常适合具有下列要求的各种应用:准确、高速测距低功耗有竞争力的系统成本可通过灵活的机械设计轻松集成
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-03 14:14:13
|
只看该作者
35#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-05 15:07:16
|
只看该作者
36#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-07 21:26:29
|
只看该作者
37#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-11 22:19:19
|
只看该作者
38#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-16 09:16:41
|
只看该作者
39#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-24 10:59:02
|
只看该作者
40#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-08-27 11:40:48
|
只看该作者
41#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-09-10 09:53:34
|
只看该作者
42#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-09-15 09:50:04
|
只看该作者
43#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-09-27 09:26:36
|
只看该作者
44#
https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l5cx.html ST TOF资料
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-09-29 10:12:07
|
只看该作者
45#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-10-08 13:30:47
|
只看该作者
46#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-10-12 19:42:10
|
只看该作者
47#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-10-13 09:56:46
|
只看该作者
48#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-10-19 10:11:06
|
只看该作者
49#
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-10-19 10:31:39
|
只看该作者
50#
软件版本
KOUKOU:934281213
|
|||
小小电工
1
主题
80
回复 |
发表于2021-11-04 09:33:46
|
只看该作者
51#
KOUKOU:934281213
|
|