查看:
4951
|
回复:
12
|
IP5328 无法充电
|
|||
没事就歇着
1
主题
0
回复 |
发表于2021-04-21 17:46:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
我把IP5328做成纯充电的电路应用, 电路图是从手册抄出来修改的,贴在上面. 我从VIN给5V后, 从最低电量的灯开始到四颗灯都亮, 然后变成全部的灯都一起闪, 但是输入电流不到3mA, 根本没在充电. 电源停掉后, 灯号就变成3颗灯亮, 看起来是显示电量超过75%的意思. 只是搞老半天, 还是不充电, 有没有哪个前辈有经验指点一下? |
|||
没事就歇会
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-25 22:16:58
|
只看该作者
2#
补充,四个灯在闪的时候, 电池的充电电压是1.4V
|
|||
今天炸电容了吗
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-28 11:33:15
|
只看该作者
3#
遇到同样的问题了,楼主解决了吗? 我的现象是,充电和放电,都是四个灯依次亮起来,然后同时闪烁,输入输出的时候都没有电流,插手机放电,手机无反应。 |
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:06:47
|
只看该作者
4#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:07:08
|
只看该作者
5#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:07:22
|
只看该作者
6#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:09:31
|
只看该作者
7#
放电原理和充电原理一样,都需要DP和DM上的握手协议,才会打开放电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:17:07
|
只看该作者
8#
IP5328是多协议快充移动电源SOC芯片,充电和放电都需要识别对应USB接口上数据引脚DM和DP的电压及时序,才会自动对应控制打开充电或放电途径。
|
|||
五十三七五
0
主题
2
回复 |
发表于2021-10-30 12:42:57
|
只看该作者
9#
楼主问题解决了吗,遇到同样问题了。。
|
|||
世微半导体7
0
主题
13
回复 |
发表于2021-11-09 10:53:07
|
只看该作者
10#
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片 特性 全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选 0.5A/1A 固定充电电流可选 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流 可外置 MOS 驱动更大电流 充电指示/低电提示/短路提示 3A 手电筒过流保护 预设 4.22V 电池充满电压 温度保护 电池反接保护 支持 0V 充电 SOP8封装 概述AP360X 系列产品 是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片, 集成了锂电 池充电管理模块、 手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本, 手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。 应用 多功能强光手电筒 应急灯 移动照明灯 其它指示系统 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 唐生手机号:18988751639 15970040041 QQ:3004825478,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管 |
|||
erfanyemu
3
主题
6
回复 |
11#
NTC电阻不对,对比规格书查看一下
|
|||
FLWY
0
主题
2
回复 |
12#
你这思路就有问题,一看你就不是做设计的,你难道不考虑没有快充协议是否就不能供电了,就不能充电 。做设计应该考虑的是通用性
|
|||
FLWY
0
主题
2
回复 |
13#
这是规格书的NTC写的计算方法。 V=20uA*(R1//RNTC) 在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.32V 时代表电池低温 0 度, 停止对电池充电; NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半; NTC PIN 检测到电压为 0.49V 时代表电池中温 50 度,停止对电池充电; 在放电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-15 度,停充对对外放电; NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电; 如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 51k 电阻,不能浮空或者直接接地 |
|