查看:
9590
|
回复:
29
|
【申请名单公布】沁恒三通模块+蓝牙转串口模块
|
|||
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2021-04-28 09:17:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
UART是单片机的常用外设,电平逻辑遵循TTL原则。通过UART可以进行单片机程序的下载、调试信息输出、与其他设备通信,非常的方便。 单片机在开发调试过程中基本离不开PC的参与,现在的PC通信接口以USB为主,相应的电平逻辑遵循USB原则,当PC对单片机进行程序下载或接收调试信息时,USB和UART的电平逻辑不一致,不可直接通信,此时就需要USB转UART芯片,常见的芯片为CH340,接线示意图如下:
通过CH340可以完成USB到UART的转换,十分便捷,但PC端必须使用有线的方式和CH340连接,继而完成与单片机的通信。当遇到一些场景,如:单片机设备处于运动的状态、单片机设备距离PC超过了USB2.0规定的5米通信距离、PC的USB接口数量不够等,PC无法通过有线的方式与CH340连接。 此时推荐沁恒的CH9140蓝牙转串口芯片,通过PC端蓝牙虚拟串口软件,即可使用无线的方式与单片机进行通信。若PC端不支持蓝牙的功能,可通过USB外接BLE-UART-USB三通模块增加蓝牙功能。
1、使用CH9140实现MCU与PC或手机无线通信 (1)硬件连接 以CH9140开发的模块BLE-SER为例,蓝牙默认处于从机模式,默认波特率为115200,连接VCC和GND,Tx、Rx与MCU的Rx、Tx即可。 (2)PC或手机端安装驱动软件 与CH340类似,上位机端需要安装虚拟串口的驱动,驱动下载地址如下: ① Windows驱动BleComWin:http://www.wch.cn/downloads/BleComWin_ZIP.html ② Android/iOS BLE虚拟串口软件:http://www.wch.cn/downloads/BleUartApp_ZIP.html ③ 微信小程序搜索“BleUart” (3)无线串口通信 a. PC端无线串口通信 PC端驱动安装完成后,运行BLE虚拟串口管理器,点击创建虚拟串口,指定串口号,点击创建串口即可。
此时PC端打开串口调试工具,选中刚刚所创建的串口号,打开串口,即可与MCU无线串口通信。
b.手机的无线串口通信 以安卓手机为例,安装BleUart软件,打开手机蓝牙,点击连接蓝牙,选择扫描到的CH9140设备连接即可。连接完成后,即可像普通的串口工具一样进行通信。
4月28日晚,沁恒亮相立创直播间,带来蓝牙转串新体验讲解,微信扫描下方二维码即可订阅!
联合本次直播,沁恒将在立创社区送出5套沁恒WCH-BSU三通模块+BLE-SER蓝牙转串口模块套装。
申请通道已关闭 试用说明:
1、申请时间为4月28日-5月9日,工程师填写信息后,由立创商城选出5位试用,并寄出样品;
2、名单将在5月10日本帖更新公布(隐私信息不会透露);
3、接受试用的客户,请在5月21日前在本帖下方留言您的试用体验。
2021年5月10日更新,赠送的样品增加至9位,名单如下:
周** 43**11W 杭** 37**48W 陈* 62**67A 张** 46**08A 杨** 40**26A 董* 12**47A 马** 10**99A 张** 30**23A 古** 26**75S
以上获得样品试用的用户,我们将在即日安排快递寄出,敬请等待! |
|||
GGCC
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-28 15:57:50
|
只看该作者
2#
无线串口,是不是有机会可以无线下载代码了?
|
|||
花好月圆
2
主题
81
回复 |
发表于2021-04-28 16:47:36
|
只看该作者
3#
无线抓包 工具?
|
|||
EDA农民工
4
主题
16
回复 |
发表于2021-04-28 17:47:27
|
只看该作者
4#
尊贵的贵客您好!系统报名等待中。。。。。在您前面人数为12亿人,还需等待13亿人。请耐心等待。。。。。。。。。。
|
|||
ZCXOE
4
主题
16
回复 |
发表于2021-04-29 09:57:37
|
只看该作者
5#
这个不错啊,先记下来。
|
|||
武子
8
主题
37
回复 |
发表于2021-04-29 14:52:28
|
只看该作者
6#
申请了试试!
|
|||
66ccff
2
主题
5
回复 |
发表于2021-05-01 21:31:58
|
只看该作者
7#
微信小程序的HEX发送有问题,已经反映
这个人很懒,没有签名
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-02 16:55:55
|
只看该作者
8#
可惜只支持BLE,不支持SPP。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
IQIEICIT
0
主题
4
回复 |
发表于2021-05-03 23:44:07
|
只看该作者
9#
近期有个项目正好要用无线串口的,立创什么时候芯片上线呢?
|
|||
YJS2020
0
主题
4
回复 |
发表于2021-05-10 11:25:27
|
只看该作者
10#
刚看见,还能申请吗
|
|||
ZCXOE
4
主题
16
回复 |
发表于2021-05-10 12:47:36
|
只看该作者
11#
这俩模块的设计资料有没有?谢
|
|||
GGHYM
1
主题
6
回复 |
发表于2021-05-11 10:51:30
|
只看该作者
12#
在win7 32位上安装BleComManager后提示这个,请问要怎么解决呢?
|
|||
叫我校长
0
主题
18
回复 |
发表于2021-05-11 11:41:00
|
只看该作者
13#
相关资料下载请访问:http://www.wch.cn/products/CH9143.html
|
|||
goosir
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-11 20:36:07
|
只看该作者
14#
我电脑WIN7系统提示这个缺失api-ms-win-core-com-l1-1-0.dl,下载后安装缺失组件后软件可以运行了 运行软件又提示这个叫我升级系统,这个BleComManager软件对WIN7支持不太好啊。
|
|||
GGHYM
1
主题
6
回复 |
发表于2021-05-12 17:49:25
|
只看该作者
15#
我也是这样,我弄了dll之后发现,Win7上没法用。还是用Win10吧。
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-12 18:16:23
|
只看该作者
16#
BLE_SER模块的资料没找到,量了下管脚定义如下,当然,官方放出模块的资料图最好了。 1 BLE_MODE PIN_24 2 VCC PIN_2/PIN_22 3 GND 4 RELOAD/LED PIN_6 5 RTS# PIN_12 6 CTS# PIN_13 7 TXD PIN_14 8 RXD PIN_15 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
GGHYM
1
主题
6
回复 |
发表于2021-05-13 09:47:20
|
只看该作者
17#
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 11:09:04
|
只看该作者
18#
感谢,看到了。pdf里面参考原理图黑乎乎一片怎么回事呢?
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 11:14:19
|
只看该作者
19#
BLE-SER这个模块体积非常小,1.27的邮票孔,单独一个模块是没法测试的,需要用转接板引出管脚,找了手边的SO-8转DIP-8的转接板都不行。 最后找到一个SO-14转DIP-14的转接板,成功转出2.54排针用来测试,加上指示灯,3.3V LDO,电源输入可以兼容5V。 CH9140这个芯片管脚非常多,建议把模块做得稍大一点,引出所有的IO,VCC、GND、RXD、TXD这几个管脚最好直接用2.54的排针引出,直接就可以测试了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 11:28:17
|
只看该作者
20#
初步测试了一下BLE-SER的性能,也就是CH9140的性能,比较失望,不如市面上做得比较好的蓝牙串口模块。 软件和驱动不支持Win7,测试环境为Win10,硬件方面电脑内置蓝牙为BLE4.0版本。实测添加串口正常。 PC使用超级终端链接虚拟出来的COM4,访问我的设备。实测当设备命令相应比较长的时候会有中断,可能是CH9140固件的bug。
尝试用蓝牙串口通过ymodem协议给设备更新固件,提示:超过了错误的极限值,然后就退出了。
以上的两个操作,使用HC-06蓝牙模块都是一切正常的。测试时蓝牙模块就在PC的旁边,不存在信号不好的问题。需要注意PC的蓝牙为4.0版本,不知道是否有影响。HC-06使用的是蓝牙2.0+SPP。 还有要注意的是,测试时使用的软件为“超级终端”,直接输入命令行,同一个界面下同时显示输入输出,和串口助手及手机上的BleUart那种一问一答方式有所差异,Putty,SecureCRT也有这种串口终端模式。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 11:38:29
|
只看该作者
21#
CH9140这个芯片想要复制CH340的成功,看起来挺难的。提一些建议供参考。 1)蓝牙最好做成双模,经典蓝牙SPP串口还是有很多人需要的,工业领域不是消费领域,还有大量不支持BLE的设备,同时他们对功耗并不是十分敏感。 2)封装方面,目前的QFN-28并不是十分友好,像CH340那样SO-8,SO-16这些对焊接比较友好的封装客户更容易接受一些。建议出一些SO-8,SO-16,TSSOP-16的封装。像伦茨的ST17H66就是TSSOP-16的,甚至杰理的AC6368A是SO-8封装,这些封装相比QFN-28客户更容易接受。 看了下售价,这个模块在商城批量10元出头,这个价格竞争力并不是很强。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
GGHYM
1
主题
6
回复 |
发表于2021-05-13 14:25:39
|
只看该作者
22#
这个我也不知道了,我看到也是黑的、
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 17:18:34
|
只看该作者
23#
误把你当作WCH工作人员了,不好意思。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2021-05-13 17:39:38
|
只看该作者
24#
你好,感谢指正,我们尽快修改好
|
|||
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2021-05-13 17:43:30
|
只看该作者
25#
您好,这边windows低版本是不支持低功耗蓝牙的。但是串口是支持的。这边建议您使用win8及以上系统
|
|||
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2021-05-13 17:48:31
|
只看该作者
26#
感谢您细致的测评及专业的建议,我们这边会针对封装情况进行研讨的。至于模块价格我们会和立创沟通好的
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 18:40:54
|
只看该作者
27#
封装,模块价格都是小事。信号良好的情况下丢包就不是了,1Mbps的空中速率,保证115200波特率下不丢包应该能实现吧?而且竞争对手的蓝牙模块都实现了的。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-13 18:42:10
|
只看该作者
28#
我们是win7忠实用户,暂不考虑win8/win10,建议推出SPP版本的芯片。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
PNWZDL
4
主题
20
回复 |
发表于2021-05-14 18:50:24
|
只看该作者
29#
谱尼测试可以做电子产品检测,具体的话可以搜索公司的网站,联系我们
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-21 13:30:55
|
只看该作者
30#
BLE虚拟串口还是不如传统的SPP好用。Win7不支持BLE,即使Win10,也要一个常驻后台的软件,然后很近的距离115200波特率下还丢包,CH9140这个蓝牙串口完全不如经典的HC-06蓝牙模块。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|