查看:
1250
|
回复:
1
|
ZCC5600 低功耗 1.5V锂电池充放电管理IC
|
yuetm1996
804
主题
4
回复 |
发表于2021-07-12 13:59:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
1uA低功耗1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC5600 一:概述: ZCC5600是一款锂电池充放电专用芯片,内部集成了最高0.8A的锂电池充电模块、最高2A的同步降压模块、充放电指示LED以及全面的保护电路。 锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高效的充电体验,同时支持最高12V的输入电压。 同步降压模块可以提供稳定的1.5V电压输出,工作频率为1.2MHz,采用了ULIQ技术,可以实现空载待机时小于1uA的待机功耗。 ZCC5600集成了输出过压保护、输入短路保护、输出短路保护、过温保护等全面的保护。采用了DFN8和ESSOP8L两种封装形式。 二:特点: ·宽输入电压 4V to 12V ·1.5V 恒压输出——ZCC5600 ·3.0V 恒压输出——ZCC5601 ·1uA超低待机功耗 ·2.0A输出电流,0.8A充电电流 ·全面的过压、短路保护 ·集成充放电指示灯 ·80%轻载转换效率 ·95%重载转换效率 三:应用: ·替代传统1.5V干电池 ·锂电池设备 |
自然而然了
2
主题
2
回复 |
发表于2021-08-10 09:38:33
|
只看该作者
2#
有没有样品?
|
|